This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200:cc3200

Guru**** 2533670 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, CC3200, CC3100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/769178/ccs-cc3200-cc3200

器件型号:CC3200
主题中讨论的其他部件:UNIFLASHCC3100

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试使用 uniflash 4和 uniflash 3.4.1将程序上载到闪存中  

在将二进制文件加载到闪存时、我遇到以下错误。

[15:18:01]操作启动会话返回。
[15:18:01]将目标配置从:C:\Users\dst\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\ti\3\0\/temptargetconfiguration.ccxml 加载
[15:18:01]设置已清除。
[15:19:18]请输入有效的起始地址。

请告诉我我应该向该位置提供哪个地址

我按照 Uniflash 编程指南中的说明进行操作  

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC3200仅受 Uniflash 3.4支持。 请按照 Wiki 页面 processors.wiki.ti.com/.../CC31xx_&_CC32xx_UniFlash_Quick_Start_Guide 上的指南操作

    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如前所述、我使用 uniflash 3.4时、也无法找到 cc32XX 串行接口、它仅提供 Stellaris IC 调试、使用时无法将 bin 文件加载到闪存中。

    我甚至尝试对服务包进行编程、但我仍然找不到应该对闪存进行编程的地址

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UART 对 CC3200的编程只需通过 UART 完成。 不能使用 JTAG/SWD。 Uniflash 3.4的屏幕截图:

    您可能尚未安装支持 CC3200/CC3100器件的 Uniflash。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我重新安装了 Uniflash、现在我能够找到串行接口。

    按照刷写器件的步骤操作时、我尝试刷写 SDK 中的 blinky .bin 文件、但无法看到输出

    我将获得以下日志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否从 Uniflash 提供完整日志(您可以使用 CONTROL + COPY 和 PAUSE)、但看起来您已正确执行了程序命令。

    如果您插入了正确的*。bin 文件、并且移除了 SOP2跳线并重新启动电路板、则没有理由不从闪存执行闪烁示例。

    1月