This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/IWR1443BOOST:向演示添加 SPI 代码时出现问题

Guru**** 2582895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/768666/ccs-iwr1443boost-problem-adding-spi-code-to-demo

器件型号:IWR1443BOOST

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已 成功编译和构建 MMW_MSS_14xx 演示。 我尝试添加一些代码来启用 SPI 功能。 我所做的就是包含适当的头文件并粘贴到代码中、以便在从模式下打开 SPI 驱动器。 我认为没有问题、因为 SPI 驱动程序刚刚包含在驱动程序文件夹中、而 UART 驱动程序在代码中执行类似的操作。 但是、我遇到链接错误、在查看 mmw.cfg 文件时、我不确定需要添加哪些内容才能成功链接、以便可以使用中添加的 SPI 代码构建项目。

感谢您为此提供的任何帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    没有链接 driverlib 之类的内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何解决此问题? 我要进入哪个文件进行编辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要按下图所示的突出显示行扩展链接器库和搜索路径:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 这对我来说是非常有帮助的。 但是、我会遇到另一个问题:当我尝试添加 SPI 库的路径时、它不会像添加具有开头扩展名的其他文件那样添加该路径。 我想这会导致构建项目时出现问题。 此外、我刚才键入了 include 库文件的文件名、是这样的、还是应该从某个位置选择它? 再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    编辑库搜索路径并键入我之前的帖子中提供的值。
    使用"/"作为目录名称分隔符。