请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已 成功编译和构建 MMW_MSS_14xx 演示。 我尝试添加一些代码来启用 SPI 功能。 我所做的就是包含适当的头文件并粘贴到代码中、以便在从模式下打开 SPI 驱动器。 我认为没有问题、因为 SPI 驱动程序刚刚包含在驱动程序文件夹中、而 UART 驱动程序在代码中执行类似的操作。 但是、我遇到链接错误、在查看 mmw.cfg 文件时、我不确定需要添加哪些内容才能成功链接、以便可以使用中添加的 SPI 代码构建项目。
感谢您为此提供的任何帮助。 谢谢!