This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v9:将文件拖放到工程中不适用于 Linux (Debian、KDE)

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794144/ccs-ccs-v9-drag-and-drop-files-into-the-project-does-not-work-on-linux-debian-kde

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

将文件"拖放"到项目中在 Linux 上不起作用(Debian Buster)。 除了使用现有文件的链接添加新文件外、我无法添加任何文件。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    我在 Debian 的"拉伸"机器上尝试了 CCSv9、拖放效果很好。 我们没有对 Buster 进行任何验证、因为它尚未正式发布。 这对于使用早期版本的 CCS 或早期版本的 Debian 而言是否是一个新问题?

    您是否能够通过'Project -> Add Files'菜单添加文件?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    实际上、它在 CCS v8上不起作用。(我认为是3)。 我今天安装了版本9、但发现它仍然不适用于我。 可能我不能识别 KDE 设置中的某些功能,但在几个月前我在另一台计算机上使用过 XFCE4桌面,它也不起作用。 但仍然是一个扁魔。

    我可以添加文件 yes,以及项目浏览器中的上下文菜单'New->File->link to existing。' 只拖放不起作用。 它会在鼠标下方显示一个"停止"符号。 我的同事使用窗口、它符合他们的预期。

    谢谢、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Jan Feld">只拖放不起作用。 它会在鼠标下方显示一个"停止"符号。

    我之前实际上已经看过这个... 在我的旧 Windows 7 PC 上。 我记得、这是由于与我安装的另一个软件发生了一些冲突。 当我在网上搜索有关 Eclipse 拖放问题的信息时、这似乎是 Eclipse 的一个相当常见的问题。 根本原因似乎不一致。 我将继续挖掘。 如果我可以释放备用机器(或者可以创建虚拟机)、我可以尝试安装 debian 10。  

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助! 我也会尝试找出一些东西。 我可以在另一台计算机(arch Linux)和虚拟机(无论我有时间安装什么)上尝试相同的操作。

    此致、
    1月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将源文件拖放到编辑器视图中、以便在编辑器中打开?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ki-Soo Lee"]是否可以将源文件拖放到编辑器视图中,以便在编辑器中打开该文件?

    请注意、我认为您必须将其拖动到编辑器的"tab"区域以使其打开、而不是编辑器主体

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是将拖放至编辑器即可正常工作。 将其拖动到选项卡栏或编辑器窗口中无关紧要。 将打开一个新选项卡、以编辑我选择的文件。 Project Explorer 以及工程的文件夹/子文件夹仍然不起作用。

    此致、
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    只是想更新一下我计划在这个周末在一台机器上安装 debian 10来尝试一下。 将会随时向您发布我的进度。

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您让我保持最新!

    此致、
    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jan、
    正如在我重放至您的另一个线程时所提到的、我能够设置一个 Debian Buster 机器并在其上安装 CCSv9.0.1。 拖放至 Project Explorer 仍适用于我。 我正在使用默认的 Xfce 桌面环境(v4.1.2)。 如前所述、它可能与您安装的另一个软件包存在一定的冲突、但我不知道...

    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我仍然无法使用 Xfce 和 KDE Plasma 使用 CCS 进行拖放。 可能是我安装了某个软件包、或者我没有安装、这会导致一些问题。

    不过、感谢您的帮助。

    此致、
    1月