This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
将文件"拖放"到项目中在 Linux 上不起作用(Debian Buster)。 除了使用现有文件的链接添加新文件外、我无法添加任何文件。
此致。
[引用 user="Jan Feld">只拖放不起作用。 它会在鼠标下方显示一个"停止"符号。
我之前实际上已经看过这个... 在我的旧 Windows 7 PC 上。 我记得、这是由于与我安装的另一个软件发生了一些冲突。 当我在网上搜索有关 Eclipse 拖放问题的信息时、这似乎是 Eclipse 的一个相当常见的问题。 根本原因似乎不一致。 我将继续挖掘。 如果我可以释放备用机器(或者可以创建虚拟机)、我可以尝试安装 debian 10。
Ki
[引用 user="Ki-Soo Lee"]是否可以将源文件拖放到编辑器视图中,以便在编辑器中打开该文件?
请注意、我认为您必须将其拖动到编辑器的"tab"区域以使其打开、而不是编辑器主体
是将拖放至编辑器即可正常工作。 将其拖动到选项卡栏或编辑器窗口中无关紧要。 将打开一个新选项卡、以编辑我选择的文件。 Project Explorer 以及工程的文件夹/子文件夹仍然不起作用。
此致、
1月