请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP-EXP432E401Y 主题中讨论的其他器件: TM4C123、 MSP432E401Y
工具/软件:Code Composer Studio
我有3个不同的 Launchpad。 一个用于 TM4C123、一个用于 TM4C129和最新的 MSP432E401Y。 我可以对 TM4C MCU 系列进行编程和调试。 当我尝试(开箱即用)使用 MSP432Y 板时、我收到错误消息"Error connecting to target (连接到目标时出错)"。 我可以看到 XDS110类应用/用户 UART (COM7)和 XDS110类辅助数据端口(COM6)。 我还可以查看德州仪器的调试探针 XDS110数据端口和 XDS 110调试探针。 我已尝试卸载硬件并删除了驱动程序。 这没用。 我安装了最新版本的 CCS 9.01、但这也无法解决问题。 我有2个 MSP-EXP432E401Y 板、它们都提供相同的错误。 我在 PC 上尝试了不同的 USB 端口。
请帮助。 我在 AMD 2700上运行 Win 10 Pro、具有32 GB RAM。
佐伊