This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-EXP432E401Y:连接到目标时出错

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP432E401Y, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/796882/ccs-msp-exp432e401y-error-connecting-to-target

器件型号:MSP-EXP432E401Y
主题中讨论的其他器件: TM4C123MSP432E401Y

工具/软件:Code Composer Studio

我有3个不同的 Launchpad。 一个用于 TM4C123、一个用于 TM4C129和最新的 MSP432E401Y。  我可以对 TM4C MCU 系列进行编程和调试。  当我尝试(开箱即用)使用 MSP432Y 板时、我收到错误消息"Error connecting to target (连接到目标时出错)"。  我可以看到 XDS110类应用/用户 UART (COM7)和 XDS110类辅助数据端口(COM6)。  我还可以查看德州仪器的调试探针 XDS110数据端口和 XDS 110调试探针。  我已尝试卸载硬件并删除了驱动程序。  这没用。  我安装了最新版本的 CCS 9.01、但这也无法解决问题。  我有2个 MSP-EXP432E401Y 板、它们都提供相同的错误。  我在 PC 上尝试了不同的 USB 端口。   

请帮助。  我在 AMD 2700上运行 Win 10 Pro、具有32 GB RAM。

佐伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    查看快速入门手册和 LP 上的跳线。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、
    我在笔记本电脑上安装了 CCS。 我尝试使用笔记本电脑连接到 LP、它工作正常。 在我的桌面上、所有驱动程序都已加载、我可以在"设备"下看到它们。 XDS110加载到 RAM 中的驱动程序似乎就是这种情况、但它们与 CCS 相隔离。 即使我尝试使用 XDS110工具-他们也看不到 XDS110驱动程序。 最独特的-司机被加载,但没有任何东西可以访问。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享目标配置文件(.ccxml)? 我想知道它是否是错误配置。

    桌面上可能发生的另一个详细信息是设备驱动程序出现故障或安装不当-下面 XDS110页面的"疑难解答"部分包含卸载/重新安装 Windows 操作系统驱动程序的方法。
    software-dl.ti.com/.../emu_xds110.html

    另一种情况是、如果防病毒/防火墙阻止访问这些驱动程序、但这是一种非常容易获取的情况-我不记得看到了这种情况、但在今天和现在、我不能说我会感到惊讶。 您可以尝试禁用/暂停 AV 软件并查看是否有任何差异。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rafael、
    我尝试了您提出的所有建议以及更多。 CCS 无法访问 XDS110驱动程序。 我在另一台 PC 上工作、因此我决定不再在这个问题上浪费时间。
    佐伊