请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TM4C1294NCPDT 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 CCS v6.2进行开发。
我打开了 Resource Explorer、但即使在搜索后它也不显示任何产品功能也不起作用。
请帮助我解决此问题。
此致、
Harshal
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用 CCS v6.2进行开发。
我打开了 Resource Explorer、但即使在搜索后它也不显示任何产品功能也不起作用。
请帮助我解决此问题。
此致、
Harshal
Harshal、
您运行的是 Resource Explorer 还是 Resource Explorer Classic?
在 CCSv6.2中、我们有这两个选项。 标有"Resource Explorer"的测试工具与云连接、以查找适用的软件包。 Resource Explorer Classic 是现有的工具、它可以扫描计算机上的指定文件夹以查找适用的软件包。
CCSv6.2中 Resource Explorer 的测试期结束、如果您尝试运行该测试版、您将看到如下所示的内容:
Resource Explorer Classic 仍可正常工作。 使用 Classic、我可以指定 TivaWare 的安装位置:
然后它将发现:
此致、
John