This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:Resource Explorer 在 CCS v6.2中不工作

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/796529/ccs-tm4c1294ncpdt-resource-explorer-not-working-in-ccs-v6-2

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 CCS v6.2进行开发。

我打开了 Resource Explorer、但即使在搜索后它也不显示任何产品功能也不起作用。

请帮助我解决此问题。

此致、

Harshal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harshal、

    您运行的是 Resource Explorer 还是 Resource Explorer Classic?

    在 CCSv6.2中、我们有这两个选项。  标有"Resource Explorer"的测试工具与云连接、以查找适用的软件包。  Resource Explorer Classic 是现有的工具、它可以扫描计算机上的指定文件夹以查找适用的软件包。

    CCSv6.2中 Resource Explorer 的测试期结束、如果您尝试运行该测试版、您将看到如下所示的内容:

    Resource Explorer Classic 仍可正常工作。  使用 Classic、我可以指定 TivaWare 的安装位置:

    然后它将发现:

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 John 的支持。

    手动安装 TI-RTOS 和 TivaWare 驱动程序时、Resource Explorer Classic 会按照建议工作。