请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BEAGLEBK
工具/软件:Code Composer Studio
根据 AM335x 处理器 SDK AM335x 入门指南,我执行了以下步骤。
我可以在引导分区 和 rootfs 文件系统 rootfs 分区中看到 uboot.img 和 MLO。
使用 SD 卡启动 Beagle Bone 并能够登录根分区。
uname -r 显示-- 4.14.79-gbde58ab01e 的 Beagle Bone SD 卡映像。
CCS 版本:9.0.0
根据入门指南,我为 hello world 示例代码创建了一个远程设置。 当我尝试连接到远程 CCS 时,提示:
无法连接 SFTP 子系统:远程主机可能未安装 sftp-server:java.io.IOException:InputStream 已关闭。
已检查 Beagle Bone IP 地址。