This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BEAGLEBK:SFTP 连接问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: AM3352, TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793053/ccs-beaglebk-sftp-connect-issue

器件型号:BEAGLEBK

工具/软件:Code Composer Studio

根据 AM335x 处理器 SDK AM335x 入门指南,我执行了以下步骤。

 

我可以在引导分区 和 rootfs 文件系统 rootfs 分区中看到 uboot.img 和 MLO。

使用 SD 卡启动 Beagle Bone 并能够登录根分区。

uname -r 显示-- 4.14.79-gbde58ab01e 的 Beagle Bone SD 卡映像。

CCS 版本:9.0.0  

根据入门指南,我为 hello world 示例代码创建了一个远程设置。 当我尝试连接到远程 CCS 时,提示:

无法连接 SFTP 子系统:远程主机可能未安装 sftp-server:java.io.IOException:InputStream 已关闭。

 

已检查 Beagle Bone IP 地址。

 

 

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法在 BeagleBone SD 卡中 EVM 的/usr/bin/libexec 文件夹中查看与 sftp 服务器相关的文件。

    但在 taget NFS 文件夹的 Linux 系统 SDK 目录 中,您可以看到 sftpserver 相关文件。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    您在电路板上看不到/usr/libexec 中的任何内容、这一点非常有趣。 我刚刚启动了 BeagleBone Black、在我的设置中、服务器肯定在那里。 您是如何创建 SD 卡的?

    您能否提供系统的引导日志、以便我可以查看我是否注意到任何有趣的内容?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronb、

    根据本入门指南,我遵循了,SDK 版本为:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.03.00.07-Linux-x86-Install.bin

    software-dl.ti.com/.../Overview_Getting_Started_Guide.html





    CPU:AM335X-GP 修订版2.1
    型号:TI AM335x BeagleBone Black
    DRAM:512 MiB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:无法获取 cpsw 的 PHY:Addr 0
    CPsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    **无法读取文件 boot.scr **
    在2ms (64.5 KiB/s)内读取132字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    正在扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3871232字节在279 ms (13.2 MIB/s)内读取
    在25ms (1.4 MIB/s)内读取36793字节
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8fff4000,结束8fffb8... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.14.79-gbde58ab01e (OE-USER@OE-host)(gcc 版本7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11))#1挤占 Thu 2018年12月20日04:12:32 UTC
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.0000]、共个:FDT:机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
    [0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =5483125e-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:456928K/524288K 可用(8192K 内核代码、319K rwdata、2544K rodata、1024K init、267K BSS、 18208K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000]矢量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000]低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bbfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000]模块:bbf000000 - bbbfe00000 (14 MB)
    [0.000000].text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB)
    [0.000000].init:0xc0c00000 - 0xc0d00000 (1024KB)
    [0.000000].data:0xc0d00000 - 0xc0d4fd40 (320 KB)
    [0.000000].bss:0xc0d4fd40 - 0xc0d92a8c (268 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000015] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000032]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000041] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000192] timer_probe:未找到匹配的计时器
    [0.000382]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000408]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000415]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000419]更新内核命令行。
    [0.000448]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089225] pid_max:default:32768 minimum:301
    [0.089389]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089403] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.090113] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.090173] CPU0:sp幽灵 v2:使用 BPIALL 变通办法
    [0.090794]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.090927]分层 SRCU 实现。
    [0.091229] EFI 服务将不可用。
    [0.092453] devtmpfs:已初始化
    [0.099165]随机:从 buck_table_alloc+0x8c/0x1ac 调用 get_random_u32、crng_init=0
    [0.099714] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.0999999]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.100015] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.103314] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.103980] DMI 不存在或无效。
    [0.104358] NET:注册协议系列16.
    [0.10633] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.118736] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.171085]空闲:使用调速器梯
    [0.171117]空闲:使用调速器菜单
    [0.174926] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.183759]没有 ATAG?
    [0.183775]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.195114] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.197839] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.197898] OMAP_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.198006]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.198050] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.198141] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.198149] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.198169] PTP 时钟支持已注册
    [0.198199] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.198667] DMI:固件注册失败。
    [0.199048] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.199507] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized (已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序)。
    [0.200575]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.207527] NET:注册协议系列2.
    [0.208193] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.208241] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.208279] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.208367] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.208384] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.208524] NET:注册协议系列1.
    [0.208933] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.208945] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.208951] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.208956] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.209935]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
    [0.210048]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.211494]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=17 buck_order=3
    [0.215143] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.21592] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.215960]注册密钥类型 id_resolver
    [0.215967]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.216013] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.217866] Block layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 245)(已加载[0.217866] Block layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4
    [0.217886]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.217893] IO 调度程序截止日期已登记
    [0.218086]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.218095]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
    [0.218102]已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.219172] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.263588]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.266339] 44e09000.serial:在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)处的 ttyS0为8250
    [0.900519]控制台[ttyS0]已启用
    [0.905723] omap_rng 48310000.rng:随机数生成器版本 20.
    [0.922952]返修:模块已加载
    [0.931961]循环:模块已加载
    [0.936909] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.010656] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
    [1.018357] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:Detected phy mask fffffffb
    [1.025763] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.029803] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[2]:器件4a101000.MDIO:02、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.039891] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 38:D2:69:84:25:8f
    [1.046654] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [1.053127] cpsw 4a100000以太网:ALE 表大小1024
    [1.058413] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [1.066872] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.070911] IR NEC 协议处理程序已初始化
    [1.075465]已初始化 IR RC5 (x/SZ)协议处理程序
    [1.080533]已初始化 IR RC6协议处理程序
    [1.085109]已初始化 IR JVC 协议处理程序
    [1.089655] IR Sony 协议处理程序已初始化
    [1.094300] IR Sanyo 协议处理程序已初始化
    [1.099021] IR Sharp 协议处理程序已初始化
    [1.103751] IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化
    [1.109605]已初始化 IR XMP 协议处理程序
    [1.115569] cpudidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.122693] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.128899] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.133963] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.250820] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.257880] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.271814] NET:注册协议系列10.
    [1.277481]采用 IPv6的段路由
    [1.281395] SIT:IPv6、IPv4和基于 IPv4隧道的 MPLS 驱动程序
    [1.291306] NET:注册协议系列17.
    [1.296074]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.300644] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.316432] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [1.330186] mmc0:地址为 AAAA 的新型高速 SDHC 卡
    [1.336203] mmcblk0:mmc0:AAAA SC16G 14.8GiB
    [1.345548] random:快速初始化完成
    [1.349289] mmcblk0:P1 P2
    [1.35772] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.3703770] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.376405] mmcblk1:mmc1:0001 M62704 3.56 GiB
    [1.381219] mmcblk1boot0:mmc1:0001 M62704分区1 2.00 mib
    [1.387305] mmcblk1boot1:mmc1:0001 M62704分区2 2.00 mib
    [1.393402] mmcblk1rpmb:mmc1:0001 M62704分区3 512 KiB
    [1.400424] mmcblk1:P1
    [1.502844] tda998x 0-0070:找到 TDA19988
    [1.508107] tilcdc 4830e000.lcdc:Bound 0-0070 (ops tda998x_ops)
    [1.514210][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.520866][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.527219][DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [1.532338][DRM]初始化了次要0上4830e000.LCDC 的 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.539881] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
    [1.547292] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
    [1.555026] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.560554] ALSA 器件列表:
    [1.563720]未找到声卡。
    [2.561293][DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [2.765629] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.774928] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.783202] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.795876] devtmpfs:已安装
    [2.800359]释放未使用的内核内存:1024K
    [3.118260] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.188583] systemd[1]:systemd 234在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -ID)
    [3.210380] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2018.10!

    [3.255537] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.620130] systemd[1]:/lib/systemd/system/gadget-init.service:15:未知 lvalue "Service"部分中的"ExecStopPre"
    [3.866749] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.873759] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [3.900934] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.907853] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [3.941305]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.948206] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [3.983695] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.037393] systemd[1]:侦听处理内核转储套接。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [4.074429] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    正在安装临时目录(/tmp)...
    正在安装内核调试文件系统...
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.374663] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    正在启动加载内核模块...
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.603322] cryptodev:加载树外模块并使内核正常运行。
    [4.611571] cryptodev:已加载驱动程序1.9。
    正在开始为当前内核创建所需 st퀦ce 节点列表...
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    正在启动日记账服务...
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [5.718387] systemd-journale[77]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    正在启动网络服务...
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    为 API 启动 Docker 套接字。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]侦听 Docker 套接字中的 API。
    [7.441174] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:注册为 rtc0
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    正在启动登录服务...
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [7.851814] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]已到达目标容器。
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    正在开始等待网络配置...
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    正在启动 DNS 转发器和 DHCP 服务器...
    正在开始网络名称解析...
    正在启动允许用户会话...
    [确定]启动登录服务。
    [失败]启动 DNS 转发器和 DHCP 服务器失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status dnsmasq.service'。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    [8.775798] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [10.305224] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [10.477653] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [10.617203] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [10.880325] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    [10.925247] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [10.974002] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [11.221331] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [11.225800] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [11.253634] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224628
    [11.271024] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [11.271044] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    正在启动 busybox-udhcpd.service ...
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已启动 busybox-udhcpd.service。
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。
    [12.128158] HDMI-audio-codec hdmi-audio-codec.0.auto: ASOC:找不到用于播放的源小工具
    [12.25088] HDMI-audio-codec hdmi-audio-codec.0.auto: ASOC:无法添加路由回放->直接-> TX
    [12.395364] ASOC-simple-card sound:I2S-hifi <-> 48038000。McASP 映射正常
    [12.486733] ASOC-simple-card sound:ASOC:无 DMI 供应商名称!
    [12.578045] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [12.710853] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [12.717801] libphy:找不到 PHY 4a101000.MDIO:00
    [12.740353] Net eth0:PHY "4a101000.MDIO:00"未在从机0、ERR -19上找到
    [12.768155] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [13.366476] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。

    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2018.10 AM335x-EVM ttyS0

    AM335x-EVM 登录:[14.754487] EXT4-FS (mmcblk1p1):恢复完成
    [14.823716] EXT4-FS (mmcblk1p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [15.225426] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加至待处理的驱动程序列表
    [17.766010] random:crng init done
    [17.769456]随机:7个 urandom warning (s) missed due to rateliming
    [17.818534] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [17.844241]使用虚拟稳压器时、未找到 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: 47401300.usb-phy 电源 VCC
    [17.846862]使用虚拟稳压器、找不到 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy 电源 VCC
    [18.231121] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [18.421847] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [18.603585] prusss 4a300000.prusss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [18.623026]使用随机自以太网地址
    [18.623033]使用随机主机以太网地址
    [18.623044]使用主机以太网地址:38:D2:69:84:25:91
    [18.623067]使用随机自以太网地址
    [18.623071]使用随机主机以太网地址
    [18.623079]使用主机以太网地址:38:D2:69:84:25:91
    [18.626321] usb0:主机 MAC 38:D2:69:84:25:91
    [18.627244] usb0:Mac 82:3e:bb:8b:98:ed
    [18.647314]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [18.647326] LUN:可移动文件:(无介质)
    [18.647522] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [18.647528] LUN 数量=1
    [18.649917] g_multigadget:多功能复合小工具
    [18.649927] g_multigadget:g_multi-ready
    [18.657884] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [18.657918] musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [18.695637] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [18.695647] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [18.695652] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [18.695657] USB USB1:制造商:Linux 4.14.79-gbde58ab01e musb-hcd
    [18.695662] USB USB1:Serial Number:musb-hdrc.1.
    [18.697895]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [18.697962]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [19.013934] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    [19.276443] remoteproc remoteproc1:4a334000.PRU 可用
    [19.295480] PRU-rproc 4a334000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326004/prusss@0/PRU@34000探测成功
    [19.315455] removeproc removeproc 2:4a33890.pru 可用
    [19.324858] PRU-rproc 4a338000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326004/prusss@0/PRU@38000成功探测
    [19.431699] g_multigadget:高速配置#2:多功能、带 CDC ECM
    [19.563954] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB0:链路就绪

    _________ _________ __
    ||_|_______|_|_|__||_
    |||_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |____||_|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2018.10 AM335x-EVM ttyS0

    AM335x-EVM 登录:root
    root@AM335x-EVM:~Ω# ps
    PID 用户时间命令
    1根0:03{systemd}/sbin/init
    2根0:00 [kthreadd]
    3根0:00 [kworker/0:0]
    4根0:00 [kworker/0:0h]
    5根0:00 [kworker/U2:0]
    6根0:00 [mm_perpu_wq]
    7根0:00 [ksoftirqd/0]
    8根0:00 [RCU_PRETER]
    9根0:00 [RCU_sched]
    10根0:00 [RCU_BH]
    11根0:00 [kdevtmpfs]
    12根0:00 [netns]
    13根0:00 [kwork/0:1]
    14根0:00 [om_reaper]
    15根0:00 [writeba]
    16根0:00 [kcompactd0]
    17根0:00 [crypto]
    18根0:00 [kblockd]
    19根0:00 [EDAC-轮询器]
    20根0:00 [watchdogd]
    21根0:00 [rpciod]
    22根0:00 [xprtiod]
    23根0:00 [kswapd0]
    24根0:00 [nfsiod]
    36根0:00 [kpcitest]
    37根0:00 [kworker/U2:1]
    39根0:00 [IRQ/55-48060000]
    40根0:00 [kworker/0:2]
    41根0:00 [kwork/0:3]
    42 root 0:00 [IRQ/52-48038000]
    43根0:00 [IRQ/51-48038000]
    44根0:00 [ipv6_addrconf]
    45根0:00 [IRQ/31-44e0b000]
    46根0:00 [mmcqd/0]
    47 root 0:00 [IRQ/56-tps65217]
    48根0:00 [mmcqd/1]
    49根0:00 [mmcqd/1boot0]
    50根0:00 [mmcqd/1boot1]
    51 root 0:00 [mmcqd/1rpmb]
    52 root 0:00 [IRQ/32-4819c000]
    53根0:00 [kwork/0:1h]
    54根0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
    55 root 0:00 [ext4-RSV-conver]
    75根0:00 [cryptotdev_queue]
    77根0:01 /lib/systemd/systemd-journald
    84 root 0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
    95根0:00 [kworker/U2:2]
    101 systemd- 0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
    123 systemd- 0:00 /lib/systemd/systemd-networkd
    134 root 0:00 /lib/systemd/systemd-logind
    136 messageb 0:00 /usr/bin/dbus-demon --system --address=systemd:--nofork --nopidfile --systemd-activation
    147 root 0:00 /sbin/klogd -n
    149 root 0:00 /sbin/syslogd -n
    150 root 0:00 /lib/systemd/systemd-networkd-wait-online
    154 systemd- 0:00 /lib/systemd/systemd-resolved
    163 root 0:00 /sbin/agetty -o -p --\u --nobcleartty1 linux
    164 root 0:00 /bin/login --
    217根0:00 [53500000 .AES-en]
    250 root 0:00 /usr/sbin/telnetd
    273无0:00 /usr/sbin/thttpd -d /srv/www -p 8080
    327根0:00 [ptp0]
    473 root 0:00 [jbd2/mmcblk1p1-]
    474 root 0:00 [ext4-RSV-conver]
    534 root 0:00 [file-storage]
    539 root 0:00 /bin/login --
    556 root 0:00 /lib/systemd/systemd --user
    557根0:00 (SD-pam)
    561 root 0:00 /sbin/agetty -8 -L ttyS3 115200 xterm
    562 root 0:00 -sh
    566根0:00 ps
    根目录@AM335x-EVM:~编号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CPU:AM335X-GP 修订版2.1
    型号:TI AM335x BeagleBone Black
    DRAM:512 MiB
    NAND:0 MIB
    MMC:OMAP SD/MMC:0、OMAP SD/MMC:1.
    ***警告- CRC 错误,使用默认环境

    未设置。 验证第一个电子保险丝 MAC
    NET:无法获取 cpsw 的 PHY:Addr 0
    CPsw、USB_ether
    按任意键停止自动引导:0
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    **无法读取文件 boot.scr **
    在2ms (64.5 KiB/s)内读取132字节
    从 uEnv.txt 加载了 env
    正在从 mmc0导入环境...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    正在扫描 MMC 0:1...
    切换到分区#0,确定
    mmc0是当前器件
    在器件0上找到 SD/MMC
    3871232字节在279 ms (13.2 MIB/s)内读取
    在25ms (1.4 MIB/s)内读取36793字节
    ###展开的设备树 blob、88000000
    使用0x88000000处的 FDT blob 进行引导
    正在将设备树加载到8fff4000,结束8fffb8... 好的

    正在启动内核...

    [0.000000]在物理 CPU 0x0上引导 Linux
    [0.000000] Linux 版本4.14.79-gbde58ab01e (OE-USER@OE-host)(gcc 版本7.2.1 20171011 (Linaro GCC 7.2-2017.11))#1挤占 Thu 2018年12月20日04:12:32 UTC
    [0.000000] CPU:ARMv7处理器[413fc082]修订版2 (ARMv7)、CR=10c5387d
    [0.000000] CPU:PIPT/VIPT 非混叠数据高速缓存、VIPT 别名指令高速缓存
    [0.0000]、共个:FDT:机器模型:TI AM335x BeagleBone Black
    [0.000000]内存策略:数据高速缓存写回
    [0.000000] EFI:从 FDT 获取 EFI 参数:
    [0.000000] EFI:未找到 UEFI。
    [0.000000] CMA:在0x9d000000处保留48 MIB
    [0.000000] CPU:所有 CPU 均在 SVC 模式下启动。
    [0.000000] AM335X ES2.1 (SGX NEON)
    [0.000000]在上构建了1个区域列表、移动分组。 总页数:129920
    [0.000000]内核命令行:console=ttyO0、115200n8 root=PARTUUID =5483125e-02 RW rootfstype=ext4 rootwait
    [0.000000] PID 哈希表条目:2048 (顺序:1、8192字节)
    [0.000000]条目高速缓存散列表条目:65536 (顺序:6、262144字节)
    [0.000000] inode 高速缓存散列表条目:32768 (顺序:5、131072字节)
    [0.000000]内存:456928K/524288K 可用(8192K 内核代码、319K rwdata、2544K rodata、1024K init、267K BSS、 18208K 保留、49152K CMA 保留、0K HIGHMEM)
    [0.000000]虚拟内核内存布局:
    [0.000000] 向量:0xff0000-0xff1000 (4KB)
    [0.000000] Fixmap:0xc00000 - 0xc00000 (3072 KB)
    [0.000000] vmalloc:0xe0800000 - 0x0x800000 (496MB)
    [0.000000] 低内存:0xC0000000 - 0xe0000000 (512 MB)
    [0.000000] pkmap:bfe00000 - 0xC0000000 (2 MB)
    [0.000000] 模块:bbf000000 - bbfe00000 (14 MB)
    [0.000000] .text:0xc0008000 - 0xc0900000 (9184 KB)
    [0.000000] 初始化:0xc0c00000 - 0xc0d00000 (1024KB)
    [0.000000] data:0xc0d00000 - 0xc0d4fd40 (320 KB)
    [0.000000] .bss:0xc0d4fd40 - 0xc0d92a8c (268 KB)
    [0.000000] slub:HWalign=64、order=0-3、MinObjects=0、CPU=1、Nodes=1
    [0.000000]可抢占的分层 RCU 实现。
    [0.000000]启用了 RCU 任务。
    [0.000000] NR_IRQ:16、nr_IRQ:16、预分配 IRQ:16
    [0.000000] IRQ:在0xfa200000 (修订版5.0)处找到具有128个中断的 INTC
    [0.000000] OMAP 时钟事件源:timer2为24000000 Hz
    [0.000015] sched_clock:24MHz 时为32位、分辨率为41ns、每89478484971ns 换行一次
    [0.000032]时钟源:Timer1:屏蔽:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:79635851949 ns
    [0.000041] OMAP 时钟源:Timer1为24000000 Hz
    [0.000192] timer_probe:未找到匹配的计时器
    [0.000382]控制台:彩色虚拟设备80x30
    [0.000408]警告:您的'console=ttyO0'已被'ttyS0'替代
    [0.000415]这可确保您仍能看到内核消息。 请
    [0.000419]更新内核命令行。
    [0.000448]校准延迟环路... 996.14茂物剪(lpj=4980736)
    [0.089225] pid_max:default:32768 minimum:301
    [0.089389]装载缓存散列表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.089403] mountpoint-cache 哈希表条目:1024 (顺序:0、4096字节)
    [0.090113] CPU:测试写入缓冲区一致性:好
    [0.090173] CPU0:sp幽灵 v2:使用 BPIALL 变通办法
    [0.090794]为0x80100000 - 0x80100060设置静态标识映射
    [0.090927]分层 SRCU 实现。
    [0.091229] EFI 服务将不可用。
    [0.092453] devtmpfs:已初始化
    [0.099165]随机:从 buck_table_alloc+0x8c/0x1ac 调用 get_random_u32、crng_init=0
    [0.099714] VFP 支持 v0.3:实施者41架构3第30部分版本 c 修订版3
    [0.0999999]时钟源:Jiffies:MASK:0xFFFFFFFF max_cycles:0xFFFFFFFF、max_idle_ns:19112604462750000 ns
    [0.100015] futex 散列表条目:256 (顺序:-1、3072字节)
    [0.103314] pinctrl 内核:已初始化 pinctrl 子系统
    [0.103980] DMI 不存在或无效。
    [0.104358] NET:注册协议系列16.
    [0.10633] DMA:为原子相干分配预分配256 K2B 池
    [0.118736] OMAP-hwmod:debugss:_wait_target_disable 失败
    [0.171085]空闲:使用调速器梯
    [0.171117]空闲:使用调速器菜单
    [0.174926] OMAP GPIO 硬件版本0.1
    [0.183759]没有 ATAG?
    [0.183775]硬件断点:不支持调试架构0x4。
    [0.195114] EDMA 49000000.EDMA:TI EDMA DMA 引擎驱动程序
    [0.197839] omap_i2c 44e0b000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c0_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.197898] OMAP_i2c 4819c000.i2c:找不到节点/ocp/l4_wkup@44c00000/CSCM@210000/ pinmux@800/pinmux_i2c2_pins 的 pctldev、延迟探针
    [0.198006]介质:Linux 介质接口:v0.10
    [0.198050] Linux 视频捕捉接口:v2.00
    [0.198141] pps_core:LinuxPPS API 版本。 1已注册
    [0.198149] pps_core:软件版本 5.3.6 -版权所有2005-2007 Rodolfo Giometti
    [0.198169] PTP 时钟支持已注册
    [0.198199] EDAC MC:版本:3.0.0
    [0.198667] DMI:固件注册失败。
    [0.199048] OMAP-mailbox 480c8000.mailbox:OMAP mailbox 修订版0x400
    [0.199507] Advanced Linux Sound Architecture Driver Initialized (已初始化高级 Linux 声音架构驱动程序)。
    [0.200575]时钟源:切换到时钟源 Timer1
    [0.207527] NET:注册协议系列2.
    [0.208193] TCP 建立哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.208241] TCP 绑定哈希表条目:4096 (顺序:2、16384字节)
    [0.208279] TCP:已配置哈希表(建立4096 BIND 4096)
    [0.208367] UDP 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.208384] UP-Lite 哈希表条目:256 (顺序:0、4096字节)
    [0.208524] NET:注册协议系列1.
    [0.208933] RPC:注册后命名的 UNIX 套接字传输模块。
    [0.208945] RPC:注册的 UDP 传输模块。
    [0.208951] RPC:注册的 TCP 传输模块。
    [0.208956] RPC:注册的 TCP NFSv4 4.1反向通道传输模块。
    [0.209935]硬件性能事件:/PMU 没有中断关联属性、猜测。
    [0.210048]硬件性能事件:通过 armv7_cortex_A8 PMU 驱动器启用、提供5个计数器
    [0.211494]工作集:TIMESTAMP_BITS =14 max_order=17 buck_order=3
    [0.215143] squashfs:版本4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
    [0.21592] NFS:注册 id_resolver 密钥类型
    [0.215960]注册密钥类型 id_resolver
    [0.215967]注册了密钥类型 id_legacy
    [0.216013] NTFS:驱动程序2.1.32 [Flags:R/O]。
    [0.217866] Block layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4 loaded (Major 245)(已加载[0.217866] Block layer SCSI generic (BSG) driver version 0.4
    [0.217886]已注册 IO 调度程序 NOP
    [0.217893] IO 调度程序截止日期已登记
    [0.218086]注册的 IO 调度程序 cfq (默认值)
    [0.218095]已注册 IO 调度程序 MQ-Deadline
    [0.218102]已注册 IO 调度程序 kyber
    [0.219172] pinctrl-single 44e10800.pinmux:142引脚、PA f9e10800大小568
    [0.263588]串行:8250/16550驱动程序,10个端口,禁用 IRQ 共享
    [0.266339] 44e09000.serial:在 MMIO 0x44e09000 (IRQ = 30、base_baud = 3000000)处的 ttyS0为8250
    [0.900519]控制台[ttyS0]已启用
    [0.905723] omap_rng 48310000.rng:随机数生成器版本 20.
    [0.922952]返修:模块已加载
    [0.931961]循环:模块已加载
    [0.936909] libphy:固定 MDIO 总线:探测
    [1.010656] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:达芬奇 MDIO 修订版本1.6、总线频率1000000
    [1.018357] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:Detected phy mask fffffffb
    [1.025763] libphy: 4a101000.mdio:探测
    [1.029803] DaVinci_MDIO 4a101000.MDIO:PHY[2]:器件4a101000.MDIO:02、驱动程序 SMSC LAN8710/LAN8720
    [1.039891] cpsw 4a100000.以太网:检测到的 MACID = 38:D2:69:84:25:8f
    [1.046654] cpsw 4a100000.ethernet:初始化 cpsw ale 版本1.4
    [1.053127] cpsw 4a100000以太网:ALE 表大小1024
    [1.058413] cpsw 4a100000.以太网:CPT:溢出检查周期500 (jiffies)
    [1.066872] i2c /dev/entries 驱动程序
    [1.070911] IR NEC 协议处理程序已初始化
    [1.075465]已初始化 IR RC5 (x/SZ)协议处理程序
    [1.080533]已初始化 IR RC6协议处理程序
    [1.085109]已初始化 IR JVC 协议处理程序
    [1.089655] IR Sony 协议处理程序已初始化
    [1.094300] IR Sanyo 协议处理程序已初始化
    [1.099021] IR Sharp 协议处理程序已初始化
    [1.103751] IR MCE 键盘/鼠标协议处理程序已初始化
    [1.109605]已初始化 IR XMP 协议处理程序
    [1.115569] cpudidle: enable-method 属性'ti,am3352'找到操作
    [1.122693] sdhci:安全数字主机控制器接口驱动程序
    [1.128899] sdhci:版权所有(c) Pierre Osman
    [1.133963] omap_hmc 48060000.mmc:获得 CD GPIO
    [1.250820] sddhci-pltfm:SDHCI 平台和驱动程序助手
    [1.257880] ledtrig-CPU:已注册以指示 CPU 上的活动
    [1.271814] NET:注册协议系列10.
    [1.277481]采用 IPv6的段路由
    [1.281395] SIT:IPv6、IPv4和基于 IPv4隧道的 MPLS 驱动程序
    [1.291306] NET:注册协议系列17.
    [1.296074]注册的密钥类型 DNS_旋 变传感器
    [1.300644] OMAP_VOLTGE_LARD_INIT:未添加电压驱动器支持
    [1.316432] mmc0:主机不支持只读开关、假设已启用写入
    [1.330186] mmc0:地址为 AAAA 的新型高速 SDHC 卡
    [1.336203] mmcblk0:mmc0:AAAA SC16G 14.8GiB
    [1.345548] random:快速初始化完成
    [1.349289] mmcblk0:P1 P2
    [1.35772] tps65217 0-0024:TPS65217 ID 0xe 版本1.2
    [1.3703770] mmc1:地址0001处的新高速 MMC 卡
    [1.376405] mmcblk1:mmc1:0001 M62704 3.56 GiB
    [1.381219] mmcblk1boot0:mmc1:0001 M62704分区1 2.00 mib
    [1.387305] mmcblk1boot1:mmc1:0001 M62704分区2 2.00 mib
    [1.393402] mmcblk1rpmb:mmc1:0001 M62704分区3 512 KiB
    [1.400424] mmcblk1:P1
    [1.502844] tda998x 0-0070:找到 TDA19988
    [1.508107] tilcdc 4830e000.lcdc:Bound 0-0070 (ops tda998x_ops)
    [1.514210][DRM]支持 vblank 时间戳缓存修订版2 (2013年10月21日)。
    [1.520866][DRM]不支持 vblank 时间戳查询的驱动程序。
    [1.527219][DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [1.532338][DRM]初始化了次要0上4830e000.LCDC 的 tilcdc 1.0.0 20121205
    [1.539881] OMAP_i2c 44e0b000。i2c:总线0 rev0.11、频率为400kHz
    [1.547292] OMAP_i2c 4819c000.i2c:100kHz 时的总线2版本0.11
    [1.555026] hctosys:无法打开 RTC 设备(rtc0)
    [1.560554] ALSA 器件列表:
    [1.563720]未找到声卡。
    [2.561293][DRM]找不到任何 CRTC 或大小
    [2.765629] EXT4-FS (mmcblk0p2):恢复完成
    [2.774928] EXT4-FS (mmcblk0p2):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [2.783202] VFS:在设备179:2上安装了根(ext4文件系统)。
    [2.795876] devtmpfs:已安装
    [2.800359]释放未使用的内核内存:1024K
    [3.118260] systemd[1]:构建时间之前的系统时间、提前时钟。
    [3.188583] systemd[1]:systemd 234在系统模式下运行。 (+PAM -audit -selinux +IMA -AppArmor +smack +sysvinit +utmp -LIBCRYPTSETUP -GCRYPT -GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 -SECCOMP +blkid -ELFUTILS +KMOD -ID)
    [3.210380] systemd[1]:检测到架构 ARM。

    欢迎来到 Arago 2018.10!

    [3.255537] systemd[1]:将主机名设置为 。
    [3.620130] systemd[1]:/lib/systemd/system/gadget-init.service:15:未知 lvalue "Service"部分中的"ExecStopPre"
    [3.866749] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.873759] systemd[1]:已达到目标远程文件系统。
    [确定]已到达目标远程文件系统。
    [3.900934] random:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.907853] systemd[1]:侦听 udev 内核套接字。
    [确定]正在侦听 udev 内核套接字。
    [3.941305]随机:systemd:未初始化 urandom 读取(16字节读取)
    [3.948206] systemd[1]:已达到目标交换。
    [确定]已达到目标交换。
    [3.983695] systemd[1]:收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [确定]收听 Journal Socket (/dev/log)。
    [4.037393] systemd[1]:侦听处理内核转储套接。
    [确定]正在侦听进程核心转储套接。
    [4.074429] systemd[1]:创建的层系统层。
    [确定]已创建切片系统切片。
    正在安装临时目录(/tmp)...
    正在安装内核调试文件系统...
    [确定]已创建片 system-Getty.slice。
    正在安装 POSIX 消息队列文件系统...
    [确定]侦听网络服务 Netlink 套接字。
    [确定]收听日志套接字。
    正在开始重新装载根文件系统和内核文件系统...
    [4.374663] EXT4-FS (mmcblk0p2):已重新安装。 OPTS:(空)
    [确定]已开始将密码请求转发到 Wall Directory Watch。
    [确定]已创建层用户和会话层。
    [确定]已到达目标层面。
    [确定]收听/dev/initctl 兼容性命名管道。
    [确定]正在侦听 udev 控制套接字。
    正在启动加载内核模块...
    [确定]已创建片系统序列\x2dgetty.slice。
    [4.603322] cryptodev:加载树外模块并使内核正常运行。
    [4.611571] cryptodev:已加载驱动程序1.9。
    正在开始为当前内核创建所需 st퀦ce 节点列表...
    [确定]已开始向控制台目录监视发送密码请求。
    [确定]已到达目标路径。
    [确定]侦听 Syslog 套接字。
    正在启动日记账服务...
    [确定]已安装内核调试文件系统。
    [确定]已挂载 POSIX 消息队列文件系统。
    [确定]安装的临时目录(/tmp)。
    [确定]已启动日志服务。
    [确定]已开始重新装载根和内核文件系统。
    [确定]已开始加载内核模块。
    [ OK ] started Create list of required sta…vice node for the current kernel.([确定]已开始为当前内核创建所需的 st
    正在安装内核配置文件系统...
    正在开始应用内核变量...
    正在开始在/dev/中 创建静态设备节点...
    正在启动 udev 冷插拔所有设备...
    正在开始将日志刷新到持久存储...
    [确定]已安装的内核配置文件系统。
    [确定]已开始应用内核变量。
    [确定]已开始在/dev/中 创建静态设备节点。
    正在启动 udev 内核设备管理器...
    [确定]已达到目标本地文件系统(预)。
    安装/media/ram...
    安装/var/volatile...
    [确定]已安装/var/volatile.
    [确定]已安装/media/ram.
    [确定]已启动 udev 内核设备管理器。
    [5.718387] systemd-journale[77]:已收到从 PID 刷新运行时日志的请求1.
    正在启动加载/保存随机种子...
    [确定]已到达目标本地文件系统。
    [确定]已开始将日志刷新到持久存储。
    [确定]已开始加载/保存随机种子。
    正在开始创建易失性文件和目录...
    [确定]已开始创建易失性文件和目录。
    正在启动网络时间同步...
    正在开始更新 utmp 关于系统引导/关机...
    [确定]已开始更新关于系统引导/关机的参数。
    [确定]已开始网络时间同步。
    [确定]已同步达到目标系统时间。
    [确定]已启动 udev 冷插拔所有设备。
    [确定]已达到目标系统初始化。
    [确定]开始每日清理临时目录。
    [确定]达到目标计时器。
    正在启动网络服务...
    [ OK ]正在收听 D 总线系统消息总线插座。
    为 API 启动 Docker 套接字。
    [确定]正在收听 dropbear.socket。
    [确定]侦听 Docker 套接字中的 API。
    [7.441174] OMAP_RTC 44e3e000.RTC:注册为 rtc0
    [确定]已达到目标套接字。
    [确定]已到达目标基本系统。
    正在启动登录服务...
    正在启动 uim-sysfs.service ...
    [确定]启动了 D-Bus 系统消息总线
    [7.851814] OMAP-WDT:OMAP 看门狗定时器修订版0x01:初始超时60秒
    [确定]已启动内核日志服务。
    [确定]已到达目标容器。
    [确定]已启动系统日志服务。
    [确定]已启动网络服务。
    [确定]找到设备/dev/ttyS0.
    正在开始等待网络配置...
    [确定]已到达目标网络。
    正在开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈...
    正在启动 DNS 转发器和 DHCP 服务器...
    正在开始网络名称解析...
    正在启动允许用户会话...
    [确定]启动登录服务。
    [失败]启动 DNS 转发器和 DHCP 服务器失败。
    有关详细信息、请参阅'stemctl status dnsmasq.service'。
    [确定]已启动允许用户会话。
    [确定]已在 tty1上启动 Getty。
    [确定]已在 ttyS0上启动串行 Getty。
    [确定]已开始启用和配置 wl18xx 蓝牙堆栈。
    [确定]已开始网络名称解析。
    [确定]已到达目标主机和网络名称查找。
    [8.775798] at24 0-0050:32768字节24c256 EEPROM、可写、1字节/写入
    [10.305224] OMAP-SHIM 53100000.sham:OMAP 版本4.3上的硬件加速器
    [10.477653] OMAP-AES 53500000。AES:OMAP AES 硬件加速器版本:3.2
    [10.617203] OMAP-AES 53500000。AES:将运行具有实时优先级的请求泵
    [10.880325] remoteproc remoteproc0:wkup_m3可用
    [10.925247] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:无法获取 rproc 句柄
    [10.974002] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [11.221331] PM:无法获取 wkup_m3_IPC 句柄
    [11.225800] remoteproc remoteproc0:为 wkup_m3加电
    [11.253634] remoteproc remoteproc0:引导 FW 映像 AM335x-pm-firmware.elf、大小224628
    [11.271024] remoteproc remoteproc0:远程处理器 wkup_m3现已启动
    [11.271044] wkup_m3_IPC 44e11324.wkup_m3_IPC:CM3固件版本= 0x192
    [确定]已启动 uim-sysfs.service。
    正在启动 telnetd.service ...
    [确定]已启动 telnetd.service。
    正在启动 busybox-udhcpd.service ...
    正在启动 thttpd.service ...
    [确定]找到设备/dev/ttyS3.
    [确定]已在 ttyS3上启动串行 Getty。
    [确定]已启动 busybox-udhcpd.service。
    [确定]已启动 thttpd.service。
    正在启动 thermal-zone-init.service ...
    [确定]已启动 thermal-zone-init.service。
    [12.128158] HDMI-audio-codec hdmi-audio-codec.0.auto: ASOC:找不到用于播放的源小工具
    [12.25088] HDMI-audio-codec hdmi-audio-codec.0.auto: ASOC:无法添加路由回放->直接-> TX
    [12.395364] ASOC-simple-card sound:I2S-hifi <-> 48038000。McASP 映射正常
    [12.486733] ASOC-simple-card sound:ASOC:无 DMI 供应商名称!
    [12.578045] PM:引导加载程序不支持仅 RTC!
    [12.710853] net eth0:正在初始化 cpsw 版本1.12 (0)
    [12.717801] libphy:找不到 PHY 4a101000.MDIO:00
    [12.740353] Net eth0:PHY "4a101000.MDIO:00"未在从机0、ERR -19上找到
    [12.768155] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):eth0:链路未就绪
    [13.366476] FAT-FS (mmcblk0p1):卷未正确卸载。 某些数据可能已损坏。 请运行 fsck。

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2018.10 AM335x-EVM ttyS0

    AM335x-EVM 登录:[14.754487] EXT4-FS (mmcblk1p1):恢复完成
    [14.823716] EXT4-FS (mmcblk1p1):已安装文件系统、具有有序数据模式。 OPTS:(空)
    [15.225426] UDC-CORE:找不到可用的 UDC -已将[g_multi]添加至待处理的驱动程序列表
    [17.766010] random:crng init done
    [17.769456]随机:7个 urandom warning (s) missed due to rateliming
    [17.818534] usbcore:注册的新接口驱动程序 usbfs
    [17.844241]使用虚拟稳压器时、未找到 AM335x-phy-driver 47401300.usb-phy: 47401300.usb-phy 电源 VCC
    [17.846862]使用虚拟稳压器、找不到 AM335x-phy-driver 47401b00.usb-phy: 47401b00.usb-phy 电源 VCC
    [18.231121] usbcore:注册的新接口驱动程序集线器
    [18.421847] usbcore:注册的新设备驱动程序 USB
    [18.603585] prusss 4a300000.prusss:创建 PRU 内核和其他子平台器件
    [18.623026]使用随机自以太网地址
    [18.623033]使用随机主机以太网地址
    [18.623044]使用主机以太网地址:38:D2:69:84:25:91
    [18.623067]使用随机自以太网地址
    [18.623071]使用随机主机以太网地址
    [18.623079]使用主机以太网地址:38:D2:69:84:25:91
    [18.626321] usb0:主机 MAC 38:D2:69:84:25:91
    [18.627244] usb0:Mac 82:3e:bb:8b:98:ed
    [18.647314]大容量存储功能,版本:2009/09/11
    [18.647326] LUN:可移动文件:(无介质)
    [18.647522] LUN:可移动只读文件:/dev/mmcblk0p1
    [18.647528] LUN 数量=1
    [18.649917] g_multigadget:多功能复合小工具
    [18.649927] g_multigadget:g_multi-ready
    [18.657884] musb-hdrc musb-hdrc.1:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [18.657918] musb-hdrc musb-hdrc.1:新的 USB 总线已注册、分配的总线编号1
    [18.695637] USB USB1:找到新的 USB 器件、idVendor=1d6b、idProduct=0002
    [18.695647] USB USB1:新 USB 器件字符串:MFR=3、Product=2、SerialNumber=1
    [18.695652] USB USB1:产品:MUSB HDRC 主机驱动程序
    [18.695657] USB USB1:制造商:Linux 4.14.79-gbde58ab01e musb-hcd
    [18.695662] USB USB1:Serial Number:musb-hdrc.1.
    [18.697895]集线器1-0:1.0:找到 USB 集线器
    [18.697962]集线器1-0:1.0:检测到1个端口
    [19.013934] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_UP):USB0:链路未就绪
    [19.276443] remoteproc remoteproc1:4a334000.PRU 可用
    [19.295480] PRU-rproc 4a334000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326004/prusss@0/PRU@34000探测成功
    [19.315455] removeproc removeproc 2:4a33890.pru 可用
    [19.324858] PRU-rproc 4a338000.PRU:PRU rproc 节点/ocp/pruss_soc_bus@4a326004/prusss@0/PRU@38000成功探测
    [19.431699] g_multigadget:高速配置#2:多功能、带 CDC ECM
    [19.563954] IPv6:ADDRCONF (NETDEV_CHANGE):USB0:链路就绪

    _________ _________ _ _
    ||_|_______|_|_|__||_
    | |_|.'|。 |. ||_|_|. |||-_|_|_|
    ||||||||、||||||||||||||||||________________||
    |__| |__|

    Arago 项目 http://arago-project.org AM335x-EVM ttyS0

    Arago 2018.10 AM335x-EVM ttyS0

    AM335x-EVM 登录:root
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ronb、

    根据 SDK 入门指南,
    SDK 启动指南链接://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/latest/linux/Overview_Getting_Started_Guide.html

    我按照步骤操作。 例如./create_sdcard.sh,用于在 SD 卡中创建分区。

    SDK 版本为:ti-processor-sdk-linux-am335x-evm-05.02.00.10。

    SDK 链接:software-dl.ti.com/.../index_FDS.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manoj、

    我今天尝试了这种方法、但无法再现您所看到的问题。 我仍然认为这是因为服务器没有显示在 SD 卡文件系统中、因为这肯定是您从其中启动的。 这些文件显示在我的 SD 卡上、就像您为 NFS 显示的一样。 也许您可以切换到 NFS 尝试它还是尝试重新创建 SD 卡?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    如果您仍面临此问题、请回复并提供更多详细信息吗? 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,ronb,问题已解决