This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1310:在 CCS 9.0.1.00004中、CAN#39;t 导入 IDE

Guru**** 2532560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794930/ccs-cc1310-can-t-import-to-ide-in-ccs-9-0-1-00004

器件型号:CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

今天、我将 CCS9.0.0更新为 CCS9.0.1。


更新之前没有问题、但现在无法导入 IDE 项目。


我已经尝试重新安装 CCS 和'C:\ti'内容、但它不起作用。


请帮帮我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请勿使用 CCS 更新。
    与现有的 CCSS 组并行安装新的 CCS 版本。
    切勿将任何工作区用于两个不同的 CCS 版本。
    新的 CCS 版本、新的、独立的工作区。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您的问题听起来与下面报告的问题很熟悉:
    e2e.ti.com/.../794482

    是否可以尝试清除 Rex 和浏览器缓存的相同建议?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我一直在尝试该解决方案。

    但这不起作用。

    我今天再次尝试了。

    结果相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    .\tirex-localserver-3.7.0\db\resources.db 文件夹中包含什么内容? 有内容吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里是内容

    e2e.ti.com/.../db.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    已确定根本原因。 请参阅以下主题:
    e2e.ti.com/.../2943905

    谢谢
    Ki