工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我尝试使用 xds110调试器对定制板 tms570ls0714进行编程。 XDS110和微控制器之间的测试连接首次成功。 我 能够闪存代码。 但是、按下调试按钮后、控制器立即进入连续复位模式(播放按钮被禁用)。 现在、当我尝试调试时、我会遇到 以下错误:
IcePick:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)
CortexR4:系统复位失败:(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。 (仿真包7.0.100.0)
DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包7.0.100.0)
DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)
请帮助我们解决此问题。
谢谢、此致、
Krunal Desai