This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS0714:TMs570ls0714在首次刷写程序后立即进入连续复位模式

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0714

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/791585/ccs-tms570ls0714-tms570ls0714-goes-to-continuous-reset-mode-immediately-after-flashing-program-for-the-first-time

器件型号:TMS570LS0714

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试使用 xds110调试器对定制板 tms570ls0714进行编程。 XDS110和微控制器之间的测试连接首次成功。 我 能够闪存代码。 但是、按下调试按钮后、控制器立即进入连续复位模式(播放按钮被禁用)。 现在、当我尝试调试时、我会遇到 以下错误:

IcePick:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)  

CortexR4:系统复位失败:(错误-6306)无法连接到 PRSC 模块。 (仿真包7.0.100.0)  

DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包7.0.100.0)  

DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)  

请帮助我们解决此问题。

谢谢、此致、

Krunal Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Krunal、您好!

    [引用 user="Krunal Desaia60">我尝试 使用 xds110调试器对定制板 tms570ls0714进行编程。 XDS110和微控制器之间的测试连接首次成功。 我 能够闪存代码。 但是、按下调试按钮后、控制器立即进入连续复位模式(播放按钮被禁用)。 现在、当我尝试调试时、我会遇到 以下错误:

    在这些类型的调试工作直到程序刷写到器件中的情况下、问题在于程序可能覆盖了不应该包含的某些区域、因此程序的配置问题。 结果可能会导致锁定器件或更糟糕的情况。  

    [引用 USER="Krunal Desaia60]DAP:连接到目标时出错:(错误-241 @ 0x0)无法访问路由器子路径。 可能发生了安全错误。 确保您的设备已解锁。 (仿真包7.0.100.0) [/引用]

    此错误似乎就是这样指出的。 请参阅有关此错误的详细信息:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccsv7_debugging_jtag_connectivity_issues.html#security-error

    检查器件是否以某种方式锁定。 如果是、请查看是否有任何解锁过程。 我不知道如何检查、因为这些信息是特定于器件的(最好查阅器件文档)。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、
    问题未解决。 我们已经尝试了3个新的 PCB 板。 但我们会得到相同的误差。 我们已经尝试为每个板调试不同的程序,我们将得到相同的错误。 误差
    IcePick:连接到目标时出错:(错误-2131 @ 0x0)无法访问器件寄存器。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)

    使用 RESET 引脚复位微控制器后、它将显示以下错误。

    DAP:连接到目标时出错:(错误-1170 @ 0x0)无法访问 DAP。 重置设备、然后重试此操作。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)

    我们现在陷入困境。

    您能向我们建议如何解决问题吗?

    谢谢、此致、
    Krunal Desai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认设备是否已锁定(或未锁定)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    您能否建议一些方法来确认控制器是否已锁定?

    谢谢你。

    Krunal Desai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Ki:

      我还观察到 nRst 引脚上的电压波形。 该引脚使用10k 电阻器从外部上拉、编程前引脚上的电压为3.3V (连续直流)。 然而、在首次刷写代码后、我观察 nRST 引脚上的以下波形(与这篇文章连接)。 我是否可以知道为什么会发生这种情况?

    通过观察此波形、我得出结论、控制器将进入连续复位模式。 那么、这是否表示控制器已锁定?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="Krunal Desaia60"]您能否建议一些方法来确认控制器是否锁定?

    正如我在前面的一篇文章中提到的:

    [引用 USER="Ki-Soo Lee">检查器件是否以某种方式锁定。 如果是、请查看是否有任何解锁过程。 我不知道如何检查、因为这些信息是特定于器件的(最好查阅器件文档)。

    最好查阅器件文档、或者查看 Hercules 论坛中的器件专家。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ki:

    感谢您的回复。 无论您发送了什么链接、我们都尝试了该线程。 但我们面临着同样的问题。 我将向 Hercules 论坛提出这个问题。  

    谢谢、此致、

    Krunal Desai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、器件专家可以提供更多专业知识。 如果您可以使用您的发现更新此主题、我们将不胜感激。

    但斯克
    Ki