This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:恢复导航箭头

Guru**** 2788275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/794367/ccs-restoring-navigation-arrows

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

通常、Code Composer Studio 的工具栏上有3个箭头。 一个指向最后一个修改、一个指向左侧、第三个指向右侧。 但是、由于某些未知原因、箭头不再可见。 不灰显,但消失了! 我知道一种很难让他们回来的方法,但我希望有人能提供一种简单的方法让他们回来,因为这不是第一次也不是第三次,他们已经失踪了。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    选择 CCS Edit 透视图后、使用菜单项 Window -> Perspective -> Customize Perspective。 在工具栏可见性下、查看是否取消选择了导航下的"最后编辑位置"、"后退"和"前进"箭头:

    另一个选项是选择 Window -> Perspective -> Reset Perspective、以恢复默认的 Perspective 设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、"CCS Simple"或"CCS Debug"视图的默认配置中的工具栏中未显示导航箭头、因此您可能选择了其中一个视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 Chester 提到的、这些按钮通常只在 CCS Edit 透视图中提供。 您可以自定义切斯特在第一次答复中提到的透视图