This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:ROV 错误

Guru**** 2526850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793868/ccs-rov-error

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

尝试连接 ROV 时出现以下错误。

CCS: 版本:9.0.0.00004

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我复制了这个问题、我们将对此进行研究。 您能否尝试使用 ROV Classic 并确认它是否正常工作? 是为我而做的。 如果确实如此、这就是短期解决方案。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    仅基于 XDCtools 3.50或更高版本的应用程序支持运行时对象视图。 注意:用于 TivaC 的 TI-RTOS 不能使用 XDCtools 3.50 (或更高版本)。 因此、请使用 ROV Classic。 请告诉我这是否不起作用。


    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。