This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:CCS 中的 CPU 复位符号

Guru**** 2540430 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/793066/ccs-ccstudio-cpu-reset-symbol-in-ccs

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 Blackhawk USB2000控制器、然后开始使用 Spectrum Digital xds200 JTAG 仿真器。 我在这个转换过程中遇到了一些问题、例如调试配置设置被更改等 但我没有解决的另一个更改是隐藏的 CPU 复位符号。 使用 xds200 JTAG 仿真器时、CPU 复位符号会被分离。 我不知道为什么会发生这种情况、我在论坛上没有找到任何解决方案。 这会影响我的工作流程、因为我正在处理闪存、重新连接过程需要一些时间。 我希望有一个选项可以激活以使用 xds200的 CPU 复位。

谢谢

奥古兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oguz、

    [引用 user="Oguz Atmiz"]但我没有解决的另一个更改是隐藏的 CPU 复位符号。

    我不确定我是否理解。 您是否提到 CCS 菜单中的 CPU 复位选项(运行->复位)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ki、

    您的评论完全正确。 问题是什么还不够清楚。 但您似乎对我很了解。 实际上、隐藏符号不会描述问题。 因为问题是、当我使用 xds200调试器时、您可以在下面看到的符号处于非活动状态。 顺便说一下、CCS 版本是8.0.0


    谢谢

    奥古兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Oguz Atmiz"]您可以在下面看到

    您是否打算提供屏幕截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我提到的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 请注意、可用复位取决于器件、调试探针以及目标是否已连接/断开。 CPU 复位需要连接的目标、而仿真器复位需要断开的目标。 如果您看到"Reset Emulator"选项、则目标可能已断开连接。 它用于什么器件?

    谢谢
    Ki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在设备连接时截屏。 顺便说一下、我在编程中使用的器件是频谱数字 xds200、微控制器是28335。 另一个重要的一点是、在目标配置中没有任何选择频谱数字 xds200的选项。 因此、在我的配置中、现在选择了德州仪器 xds2xx USB 调试探针。  


    和目标配置如下图所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这很奇怪。 我使用了相同的目标和调试探针、但 CPU 复位可用于我:

    您使用的 CCS 确切版本是什么? 在"Run -> Reset"菜单下、是否所有内容都变灰?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这真的很奇怪。 我使用的是8.0.0.00016版本的 CCS。 但我尝试连接另一台安装了 CCS v8.2.0的计算机、CPU 复位符号不会灰显。

    安装较新版本的 CCS 将解决我的问题。

    感谢您的关注。

    奥古兹