主题中讨论的其他器件:CC2640R2F
工具/软件:Code Composer Studio
CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS8 Ubuntu 版本-成功构建代码并将映像刷写到 CC2640R2正常、但无 UART 日志输出
我遇到了同样的问题。 您是否找到了此问题的解决方案? 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
我遇到了同样的问题。 您是否找到了此问题的解决方案? 谢谢!
感谢您的回复!
以下是您提到的一些要点:
使用哪个终端应用程序(Linux 或 CCS)?
答:
用户@用户-N551JM:~$帮助
GNU bash、版本4.3.48(1)-发行版(x86_64-PC-Linux-GNU)
您使用的是哪个版本的 Ubuntu?
答:
用户@USER-N551JM:~$ uname -a
Linux USER-N551JM 4.15.0-47-generic #50~16.04.1-Ubuntu SMP 星期五3月15日16:06:21 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
您使用的是哪个版本的 CCS (请比 CCS8更具体)?
答:
Code Composer Studio
版本:8.3.0.00009
(C)版权所有德州仪器(TI)、2016年。 保留所有权利。
您使用的是哪款 SimpleLink SDK?
答:版本名称:simplelink_cc2640r2_sdk_02_30_00_28
您能否运行 SimpleLink SDK 提供的示例之一、该示例将数据从 UART 发送出去、并使用范围/逻辑分析仪确认目标是否正确地将数据发送出去?
答:您是要通过 RS232电平转换将 CC2640R2F 的 UART (TX、RX、GND)直接连接到 PC? 是否有用于测试 CC2640R2_LAUNCHXL 中 UART 端口的直接 CCS 项目?
非常感谢!