This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS8 Ubuntu 版本-成功构建代码并将映像刷写到 CC2640R2正常、但无 UART 日志输出

Guru**** 2124380 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792013/ccs-launchxl-cc2640r2-ccs-launchxl-cc2640r2-ccs8-ubuntu-version---build-code-successfully-and-flash-image-to-cc2640r2-ok-but-no-uart-log-output

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2
主题中讨论的其他器件:CC2640R2F

工具/软件:Code Composer Studio

CCS/LAUNCHXL-CC2640R2:CCS8 Ubuntu 版本-成功构建代码并将映像刷写到 CC2640R2正常、但无 UART 日志输出

e2e.ti.com/.../748382

我遇到了同样的问题。 您是否找到了此问题的解决方案? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们仅在 Ubuntu 14.04和16.04上进行了验证。 我们使用标准 Linux 终端、而不是 CCS 内的终端。

    使用哪个终端应用程序(Linux 或 CCS)?
    您使用的是哪个版本的 Ubuntu?
    您使用的是哪个版本的 CCS (请比 CCS8更具体)?
    您使用的是哪款 SimpleLink SDK?

    您能否运行 SimpleLink SDK 提供的示例之一、该示例将数据从 UART 发送出去、并使用范围/逻辑分析仪确认目标是否正确地将数据发送出去?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

    以下是您提到的一些要点:

    使用哪个终端应用程序(Linux 或 CCS)?

    答:

    用户@用户-N551JM:~$帮助
    GNU bash、版本4.3.48(1)-发行版(x86_64-PC-Linux-GNU)


    您使用的是哪个版本的 Ubuntu?

    答:

    用户@USER-N551JM:~$ uname -a
    Linux USER-N551JM 4.15.0-47-generic #50~16.04.1-Ubuntu SMP 星期五3月15日16:06:21 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux


    您使用的是哪个版本的 CCS (请比 CCS8更具体)?

    答:

    Code Composer Studio
     版本:8.3.0.00009
     (C)版权所有德州仪器(TI)、2016年。 保留所有权利。


    您使用的是哪款 SimpleLink SDK?

    答:版本名称:simplelink_cc2640r2_sdk_02_30_00_28


    您能否运行 SimpleLink SDK 提供的示例之一、该示例将数据从 UART 发送出去、并使用范围/逻辑分析仪确认目标是否正确地将数据发送出去?

    答:您是要通过 RS232电平转换将 CC2640R2F 的 UART (TX、RX、GND)直接连接到 PC? 是否有用于测试 CC2640R2_LAUNCHXL 中 UART 端口的直接 CCS 项目?

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:

    1.使用的是哪个终端应用程序(Linux 或 CCS)?

    欢迎使用 Minicom 2.7
    选项:I18N
    编译于2018年11月15日20:18:47。
    端口/dev/ttyACM0、11:33:15

    2.您使用的是哪款 SimpleLink SDK?
    我,了 SDK 版本 simplelink_cc2640r2_sdk_2_40_00_32 μ s、这是同一个问题。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们有的 /examples/rtos /drivers/uartecho. 目标会对终端发送的字符进行回波。 完整的详细信息(波特率等)在项目的自述文件中。 尝试此操作、看看您是否获得 Rx 和 Tx。 注意:它在 USB/XDS110连接中使用反向通道 UART。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Todd

    感谢您的善意帮助!

    RTLS 从站项目正在 CC2640R2F LaunchPad 上运行!