This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:CAN#39;t 通过 App Center 安装 TI-RTOS 软件包、既不是编译示例

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3200SDK, CC3200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/792508/ccs-cc3200-launchxl-can-t-install-ti-rtos-package-via-app-center-neither-compile-example

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:CC3200SDKCC3200

工具/软件:Code Composer Studio

全新安装:CCS9 (与 CCS8相同)、cc3200SDK_1.3.0。 根据快速入门指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru376e/swru376e.pdfI应运行 CCS、打开 App Studio 并安装 TI-RTOSCC32XX、但搜索中没有此软件包。

当尝试从 SDK (闪烁)导入示例工程时、出现错误:

"./main.c"、第62行:致命错误#1965:无法打开源文件"hw_types.h"

似乎 CCS 看不到 SDK、我看不到可以将 SDK 添加到 CCS 中。

请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="Paul romanchenko 的说法]全新安装:CCS9 (与 CCS8相同)、 cc3200SDK_1.3.0。 根据快速入门指南(http://www.ti.com/lit/ug/swru376e/swru376e.pdfI应运行 CCS、打开 App Studio 并安装 TI-RTOSCC32XX、但搜索中没有此软件包。[/quot]

    该文档的日期有点过时。 应用中心不再提供 TI-RTOS。 您可以从以下链接下载该软件:

    http://software-dl.ti.com/dsps/dsps_public_sw/sdo_sb/targetcontent/tirtos/index.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢! 我能够下载找到并安装的 TI-RTOS 和 CCS。
    现在、如何将 SDK 添加到 CCS? 我仍然会得到"无法打开源文件"hw_types.h"。 此文件位于 SDK 中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Paul romanchenko 的说法]现在如何将 SDK 添加到 CCS?

    CCS 只能"发现"支持发现的软件包。 我不相信旧的 CC3200 SDK 支持发现。 这很好、因为导入构建这些项目时不需要 Discover。

    [引用 user="Paul romanchenko ]'我仍然得到'Cannot open source file "HW_types.h"'。 此文件位于 SDK 中。[/quot]

    该文件应位于:

    CC3200SDK_1.3.0\cc3200-sdk\inc

    检查项目的 include 搜索路径。 确保您有上述路径。 我的外观如下所示:

    请注意、它依赖于构建变量、该变量会扩展到弹出窗口中显示的内容(映射到 HW_Types.h 的位置)

    谢谢

    Ki