This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2642R:CCS v9崩溃

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/790669/ccs-cc2642r-ccs-v9-crashes

器件型号:CC2642R
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我将 CCS v9.0.0.00018与 SDK 3.10中的项目一起使用:ble5stack multirole 与 SysConfig 插件。

几乎每次我尝试使用调试器运行时、IDE 都会崩溃、这使得它无法正常工作...  

下面是我在 Eclipse 日志中找到的内容:

环境按照 SDK 文档中所述进行设置:  

我非常感谢您在这个问题上尽快提供帮助、因为它会拖延开发。

提前感谢您、

Amit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、

    我们预计今天将推出9.0.1版本、以解决调试 cc26x2/cc13x2器件时出现的此问题。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您的快速回复