This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5969:为什么 MSP430Ware 的‘产品’支持在 CCS 中下降?

Guru**** 2595780 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/823278/ccs-msp430fr5969-why-was-msp430ware-products-support-in-ccs-dropped

器件型号:MSP430FR5969
主题中讨论的其他器件:MSP430WAREMSPWAREC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

是否从 CCS 9.x 或 MSP430Ware 3.80中删除了 MSP430Ware 产品支持? (或更早版本)

我在.cproject 中有此内容、我收到了某人的表单:

这是我得到的错误:

产品'com.ti.mcu.msp430ware' v3.30..18当前未安装、并且没有可用的兼容版本。

我没有安装该版本,但我安装了最新的 MSP430Ware (msp430ware_3_80_07_00)。

(我下载了独立安装、然后通过 Resource Explorer 安装)

在窗口中-首选项–仅限 Code Composer Studio 产品 XDCtools 显示没有 MSP430Ware (它们位于同一路径/文件夹中:msp430ware_3_80_03_07、msp430ware_3_80_07_00、xdctools_3_55_00_11_core)

在项目属性–CCS 常规–产品选项卡中、有一个未知产品:[com.ti.mcu.msp430ware] 3.30.00.18、我无法选择其他版本。

Resource Explorer 中没有 v3.30.x MSP430Ware 安装选项。

在独立安装程序页面(http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPWare/3_30_00_18/index_FDS.html)的“通过 Code Composer Studio (CCS) App Center 安装”部分中,它显示: “如果您有 CCS 6.0或更高版本,则可以通过 CCS App Center 安装 MSPWare。”、“View->CCS App Center”、“单击 MSPWare 旁边的复选框”,但没有这样的选项。 当我搜索 Ware 时、我只会获得 TivaWare、C2000Ware 下载链接。 当我搜索 MSP 时、我只获取 MSP430编译器(v19.6.0.0)和 MSP430 GCC (v8.2.0.52)。

 

‘,MSP430Ware 的“产品”支持是否在某处有所下降? 哪个版本?

 

不幸的是,Resource Explorer 真的很慢:(

加载、浏览到软件–MSP430Ware–库–驱动程序库–MSP430FR5xx_6xx–示例项目–00_EmptyProject–EmptyProject、导入到 IDE 比 CCS File–New–Project 慢得多,而且方便得多:(

(如果我在 Resource Explorer 中断开与云的连接、则至少会更快一些。)

(它运行的是 SSD,PC 具有32 GB RAM、酷睿 i7 CPU、500 Mbit 网络,没有理由要慢!)

 

我应该安装 CCS 6.x 吗?

 

如果更新到新版本不会删除功能…就更好了

或者、如果文档、网站将被更新(如果某些内容不再如此工作、则会显示注释和警告)…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCSv9中内置的 TI Resource Explorer 能够引用该软件包的旧版本。 检查下面的短夹:

    [引用 user="Istvan Szikra"]在独立安装程序页面(http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSPWare/3_30_00_18/index_FDS.html)的“通过 Code Composer Studio (CCS)应用中心进行安装”部分中,它显示: “如果您有 CCS 6.0或更高版本,则可以通过 CCS App Center 安装 MSPWare。”、“View->CCS App Center”、“单击 MSPWare 旁边的复选框”,但没有这样的选项。 当我搜索 Ware 时、我只会获得 TivaWare、C2000Ware 下载链接。 当我搜索 MSP 时、我仅获取 MSP430编译器(v19.6.0.0)和 MSP430 GCC (v8.2.0.52)。[/quot]

    我无法判断该特定版本何时从 CCS 应用中心删除、但随着 CCSv7.0.0的出现和新的 TI Resource Explorer 界面、这种情况很有可能发生。

    在本例中、鉴于独立方法仍然有效、我将使用此方法(在 C:\ti 下安装)并 将产品添加到您的 CCSv9 中-此版本仍然正确确认了该方法。

    这将使您能够顺利导入旧工程、但是、如果要在 Resource Explorer 所示的便利树中浏览示例、则需要安装 v9之前的 CCS 版本。

    遗憾的是、我们需要不时做出艰难的决策来删除产品的功能、从而减小下载尺寸、对界面进行拆分以及其他有形优势。 无论如何、请放心、这些都不会被轻易采用。 在这些操作付诸实施之前、我们会尽力宣传和创建迁移路径。  

    希望这对您有所帮助、

    拉斐尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我使用了独立安装程序、想要发布更新、但我的帖子在审核队列中、甚至在我的配置文件页面上的活动中看不到它。

    安装 MSPWare 3_30_00_18后、它出现在"产品"中。 因此,它似乎不是 CSS 版本,而是 MSPWare 问题。

    在 eclipse/CCS 中、更新 URL (http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430ware/update/latest/) 3.50.0.04是最新版本、因此我猜这可能是具有 CCS 产品支持的最后一个版本。 添加站点 URL 后、我也能够从 CSS 内部的存储库安装此版本(帮助-安装新软件...)。

    虽然只有 MSP430Ware 显示为新版本、但 driverlib 并未显示(MSP430Ware_3_50_00_04文件夹中的 MSP430 DriverLib 2.80.00.01)

    但对我来说、这似乎更像是一个错误、而不是减少下载大小的支持、因为驱动程序库插件在所有版本中仍然存在:

    MSP430Ware_3_50_00_04\driverlib\eclipse\plugins\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product.ui_2.80.0.01

    MSP430Ware_3_50_00_04\driverlib\eclipse\plugins\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product_2.80.0.01

    MSP430Ware_3_50_00_04\driverlib\eclipse\features\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product.ui_2.80.0.01

    MSP430Ware_3_50_00_04\driverlib\eclipse\features\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product_2.80.0.01

     

    msp430ware_3_80_03_07\driverlib\eclipse\plugins\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product.ui_2.91.05.02

    msp430ware_3_80_03_07\driverlib\eclipse\plugins\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product.ui_2.91.5.02

    msp430ware_3_80_03_07\driverlib\eclipse\plugins\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product_2.91.5.02

    msp430ware_3_80_03_07\driverlib\eclipse\features\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product.ui_2.91.5.02

    msp430ware_3_80_03_07\driverlib\eclipse\features\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product_2.91.5.02

     

    msp430ware_3_80_07_00\driverlib\eclipse\plugins\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product.ui_2.91.11.01

    msp430ware_3_80_07_00\driverlib\eclipse\plugins\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product_2.91.11.01

    msp430ware_3_80_07_00\driverlib\eclipse\features\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product.ui_2.91.11.01

    msp430ware_3_80_07_00\driverlib\eclipse\features\com.ti.mcu.msp430.driverlib.product_2.91.11.01

     

    缺少的是 eclipse 文件夹(MSP430Ware_3_80_07_00\eclipse)(未压缩的字节为8725)、且为产品文件夹(MSP430Ware_3_80_07_00\products)、其巨大的字节为153。

    因此、根据我的理解、删除这些功能总共节省了少于9 KB… 但仍保留了 MB 的未使用插件… 不仅未使用、还更新了新版本的插件(意味着工程工作量、时间)…

    很好!

    但也许我只是遗漏了一些东西…  

     

    (MSP430Ware_3_50_00_04实际上具有 eclipse 文件夹、仅153字节 products\manifest.xml 文件缺失。)

    在进一步调查之后、我安装了独立的 MSP430Ware_3_80_07_00_setup.exe、它仍然支持这些插件!

    独立安装的版本比安装的 Resource Explorer 小500 MB 左右。 (Resource Explorer 版本具有 msp430ware_3_80_07_00\apps\MSP-EXP432P401R_Software_Examples_linux.tar.gz 之类的文件、也许它无法检测到我正在运行 Windows、或者只是认为我仍然需要 Mac 和 Linux 示例... 但是、通过删除这些功能、并且没有插件清单、它确实节省了至少9 KB… 浪费了我的时间。)

    我想我的建议是(如果您需要此功能)不要使用 Resource Explorer 安装 MSP430Ware,而是使用独立安装程序!

    或者只需将其保存到 MSP430Ware_*\products\manifest.xml 即可

    
    
    
    
    
    
    
    
    

    现在、我有了我的所有驱动程序库版本:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您提供更多详细信息。 也许在我最初的帖子中需要澄清:当我提到功能和支持的删除时、我是说从 Code Composer Studio 的角度来看、而不是 MSP430Ware 本身(我个人对其交付系统没有控制权)。

    我将联系"Ware"团队、以便他们可以进一步评论。  

    此致、

    拉斐尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们很高兴听到您让一切正常工作、并且也传递了您的反馈。 对于那些通过 TI Resource Explorer 进行这些安装等问题的用户、我们建议使用 TI.com 中的独立安装程序安装产品、重新启动 CCS 并让其发现这些产品。  对于无法通过应用中心安装的产品、内容之间没有功能差异、只是安装方式不同。

    此致、

    James