This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320C5545:C5545 Booster Pack 的最终引导映像

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/824656/ccs-tms320c5545-final-boot-image-for-c5545-booster-pack

器件型号:TMS320C5545

工具/软件:Code Composer Studio

我想 通过 SPI 引导获得 C5545 Booster Pack 的最终引导映像。 不是 SD 卡

我是否可以为此使用 ez5535 SPI 引导示例程序 ?

任何其他想法请分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Senthil、

    我们为 Booster Pack 提供 SD 引导映像、以实现易用性和良好的开箱即用体验。 如果您希望这些二进制文件从 SPI 闪存引导,请参阅此处提供的 C55x 引导加载程序应用手册,了解如何创建 SPI 引导映像以及如何将映像刻录到闪存:

    http://www.ti.com/lit/an/sprabl7d/sprabl7d.pdf

    我将与我们的硬件专家一起检查 ezC5535是否兼容、如果您可以重复使用这些二进制文件并将根据它们的输入发布响应、则使用相同的 SPI EEPROM 来进行编译。

    此致、

    Rahul  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是我们的硬件专家的回答。  C5535的闪存实用程序与 C5545兼容。 大多数引导示例都可以正常工作、但存在一些不兼容的问题。 请参见下面的。   

    引导生成与这两个板兼容(hex55参数、复制到 SD 卡或烧录 SPI 闪存-相同引脚)

     C5535和 C5545兼容性

                   * SPI 闪存-相同的引脚、等效器件

                                   5545升压:MX25R1635FM1IL0、SPI_TX = LCD_D[1]/SPI_TX

                                   5535 eZdsp:W25X64VSFIG、SPI_TX = LCD_D[1]/SPI_TX

                   *编解码器-相同的引脚

                   * OLED -相同引脚(I2C)

                   * SD 卡-相同的引脚 SD0 (只有一个可以引导)

                   * UART -两者均转至 FTDI 以了解 VCP:C5535 DIP 开关相关性、C5545跳线相关性

     

    C5535和 C5545不兼容

                   *开关不同:C5535使用模拟 SAR 输入、C5545使用 GPIO

                                   C5535的 POST 代码依赖于 SAR ADC 输入来进行下一个测试

                   * LED

                                   C5535的 XF 引脚上有4个 LED + 1个

                                   C5545有2个 LED、使用2个相同的 GPIO 代替 LED 进行开关

     

    C5535 eZdsp: http://support.spectrumdigital.com/boards/ezdsp5535/revc/

    C5545升压: http://www.ti.com/tool/BOOST5545ULP