器件型号:TMS320C5545
工具/软件:Code Composer Studio
我想 通过 SPI 引导获得 C5545 Booster Pack 的最终引导映像。 不是 SD 卡
我是否可以为此使用 ez5535 SPI 引导示例程序 ?
任何其他想法请分享。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号:TMS320C5545
工具/软件:Code Composer Studio
我想 通过 SPI 引导获得 C5545 Booster Pack 的最终引导映像。 不是 SD 卡
我是否可以为此使用 ez5535 SPI 引导示例程序 ?
任何其他想法请分享。
Senthil、
我们为 Booster Pack 提供 SD 引导映像、以实现易用性和良好的开箱即用体验。 如果您希望这些二进制文件从 SPI 闪存引导,请参阅此处提供的 C55x 引导加载程序应用手册,了解如何创建 SPI 引导映像以及如何将映像刻录到闪存:
http://www.ti.com/lit/an/sprabl7d/sprabl7d.pdf
我将与我们的硬件专家一起检查 ezC5535是否兼容、如果您可以重复使用这些二进制文件并将根据它们的输入发布响应、则使用相同的 SPI EEPROM 来进行编译。
此致、
Rahul
下面是我们的硬件专家的回答。 C5535的闪存实用程序与 C5545兼容。 大多数引导示例都可以正常工作、但存在一些不兼容的问题。 请参见下面的。
引导生成与这两个板兼容(hex55参数、复制到 SD 卡或烧录 SPI 闪存-相同引脚)
C5535和 C5545兼容性
* SPI 闪存-相同的引脚、等效器件
5545升压:MX25R1635FM1IL0、SPI_TX = LCD_D[1]/SPI_TX
5535 eZdsp:W25X64VSFIG、SPI_TX = LCD_D[1]/SPI_TX
*编解码器-相同的引脚
* OLED -相同引脚(I2C)
* SD 卡-相同的引脚 SD0 (只有一个可以引导)
* UART -两者均转至 FTDI 以了解 VCP:C5535 DIP 开关相关性、C5545跳线相关性
C5535和 C5545不兼容
*开关不同:C5535使用模拟 SAR 输入、C5545使用 GPIO
C5535的 POST 代码依赖于 SAR ADC 输入来进行下一个测试
* LED
C5535的 XF 引脚上有4个 LED + 1个
C5545有2个 LED、使用2个相同的 GPIO 代替 LED 进行开关
C5535 eZdsp: http://support.spectrumdigital.com/boards/ezdsp5535/revc/
C5545升压: http://www.ti.com/tool/BOOST5545ULP