主题中讨论的其他器件:TMS320C6748
工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用具有仿真器 XDS110调试探针的新型 TMS320C6748 DSP 开发套件(LCDK)。 遗憾的是、当编译器编译程序时加载过程失败、我无法使设置正常工作、并且当我尝试在套件上加载和调试项目时、我反复收到与存储器验证相关的这些错误:
C674x_0:读取长度为0x4的第0页0x0处的存储器块时出现问题:(错误-1176 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证内存地址是否在有效内存中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板进行下电上电和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如、较低的 TCLK)。 (仿真包7.0.100.0)
C674x_0:文件加载器:验证失败:目标无法读取0x00000000
C674x_0:GEL:文件:C:\Users\14pg7\Documents\ELEC421_lab1_V13\adda\Debug\adda.out:加载失败。
请在这方面帮助我。