This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在应用中心安装 GUI Composer 运行时出现错误

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/818770/ccs-an-error-occurred-when-installed-the-gui-composer-runtime-in-app-center

工具/软件:Code Composer Studio

您好,

我想了解 TI Designs:TIMD-1001、因此我首先安装了 GUI、但有错误。我已将 CCS 版本从9.1更改为9.0.1、但它不起作用。 同时、中心的其他应用程序在安装时也会出现错误。 请帮帮我。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    请参阅:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_troubleshooting.html#updates-fail-with-no-repository-found-or-connection-reset-or-artifact-for-binary-not-available-errors

    确保尝试清除缓存、并检查代理设置

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议、我删除了相应的目录、但 它不起作用。 但是、当我使用电缆而不是 WiFi 时、它可以正常工作。 我现在已经安装了 GUI Composer 运行时。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    错误再次发生、此时电缆无法正常工作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否能够访问 CCS 中 Resource Explorer 中的任何 CCS 更新或内容? 您能否访问 Eclipse 市场(帮助-> Eclipse 市场)?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以在 Resource Explorer 中安装并访问 Eclipse 市场。 我可以访问应用程序中心、但无法安装任何内容、会发生相同的错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    不再支持 GUI Composer v1。 可从网站 https://dev.ti.com/gc/上获取 GUI Compser v2。 您无需安装 CCS 运行时即可使用 GUI Compover v2开发的应用程序。

    此致、
    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [报价用户="user6093878"]是的、我可以安装在 Resource Explorer 中并访问 Eclipse 市场。 我可以访问应用程序中心、但无法安装任何内容、将出现相同的错误。

    您能否通过 CCS Update Manager 访问更新(Help -> Check for Updates)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、出现错误。 可能是相同的误差?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在防火墙后面? 如果是、您可以在 CCS 中设置代理设置吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、谢谢。 关闭防火墙后、我安装了 GUI Composer 运行时。 它仍然需要一根电缆。 非常感谢。