This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/SECDEVTOOL-OMAPL138C6748:DSP/BIOS 到 SYS/BIOS 的迁移错误

Guru**** 2530870 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817369/ccs-secdevtool-omapl138c6748-dsp-bios-to-sys-bios-migration-error

器件型号:SECDEVTOOL-OMAPL138C6748
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好 TI

通过导入 DSP/BIOS 中用于与 SYS/BIOS 中的 upp 进行通信的位置示例、在迁移过程中发生错误。
我链接了库(在 DSP/BIOS 环境中使用的库文件已经被添加到 Include 选项中)、但是我获得了一个错误。  
需要修复哪些器件?(目标 C6748)


请注意、我附加了屏幕截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是常见的链接器错误:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/sdto_ccs_build-errors.html#error-unresolved-symbols-remain

    列出的符号(MityDSP:tcDspError::report()等)在哪里定义? 您需要包含定义它们的源文件/目标文件。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将其包含在所附图的红色框中、并指定了正确的内核库路径。
    但会发生错误。  我出什么问题了吗? 链接方式错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="JunYoung Choi"]我将其包含在随附图的红色框中,并指定了正确的核心库路径。[/引用]

    我看到头文件和编译器包含搜索路径的引用。 但是、实现这些函数的文件在哪里? 它们是否也是项目的一部分? 您需要具有同样具有定义的源文件或目标文件(库)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实现函数的文件包含在内核库中。
    我是否应该添加一个 C ++文件来实现项目的函数?


    SysBIOS 环境中是否提供了 MIBTYDsp VISIOTN 示例? 库等

    我正在使用 MITY DSP 访问示例、因为我找不到 SYSBIOS 更新示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="JunYoung Choi">实现函数的文件包含在核心库中。
    我是否应该添加一个实现该函数的 C ++文件到项目中?

    核心库是否已添加到您的项目中? 我是指实际的库文件、而不是头文件或路径。

    [引用用户="JunYoung Choi"]

    SysBIOS 环境中是否提供了 MIBTYDsp VISIOTN 示例? 库等

    我正在使用 MITY DSP 访问示例、因为我找不到 SYSBIOS 更新示例。

    [/报价]

    这个问题超出了我的专业领域。 我建议在处理器论坛中开始新的主题:

    https://e2e.ti.com/support/processors/f/791

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请显示您的项目属性->生成->链接器->文件搜索路径。  
    您在文件搜索路径列表中是否有内核库及其路径?

    [引用用户="JunYoung Choi"]

    SysBIOS 环境中是否提供了 MIBTYDsp VISIOTN 示例? 库等

    我正在使用 MITY DSP 访问示例、因为我找不到 SYSBIOS 更新示例。

    [/报价]

    尝试在处理器论坛上提问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    将添加实际文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    内核库添加搜索路径

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的内核库未列在上部子窗口中。

    您需要在定义 MityDSP 对象的位置链接库或目标文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TOM 正确、您可能已添加库的路径、但库本身不正确。 您需要将实际的库文件添加到项目中(您可以使用 Tom 提到的--library 选项字段)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki 说:
    您可能已添加库的路径,但不添加库本身。 [/报价]

    此外、在屏幕截图中、您似乎只是添加了源文件和头文件所在的路径。 这不是库搜索路径中所需的内容。 您需要指定实际生成的库文件的位置。 库文件通常(但不是始终)具有*。lib 扩展名。