This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 Resource Explorer 中下载 SimpleLink 示例时出现问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/817535/ccs-problem-with-downloading-of-simplelink-examples-in-resource-explorer

主题中讨论的其他器件:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我不熟悉 CCS 的使用。 安装后(CCS9.0.1.00004_win64)、我想从 SDK 下载并安装示例程序(v:3.20.00.06)。

开始下载后,将弹出一个确认窗口:... 这将在:c:\ti...中安装未定义的-v:3.20.00.06

然后、它似乎会安装整个 SDK (几分钟)

之后,当尝试导入 IDE 时,会出现一个窗口,提示我使用“安装到桌面”按钮(我以前执行过此操作):

当我尝试安装任何其他示例时、将重复相同的过程。 在 C:\ti 中、我可以看到 simplelink_msp432p4_sdk_3_20_00_06文件夹下载正确。

CCS 在成功下载后似乎失去了下载程序的链接(如上面显示的消息“...”中所示) 这将在:c:\ti..."中安装未定义的-v:3.20.00.06

我尝试重新安装所有组件,但没有任何变化。

有人有什么想法吗?

谢谢、致以诚挚的问候

Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、

    尝试清除电路板滤波器。  当我为 MSP432P401R LaunchPad 设置了滤波器、但我清除滤波器后、Resource Explorer 会立即识别出该软件包已安装。

    我有一个错误归档来跟踪该错误、另一个问题是名称显示为"未定义"。

    此致、

    John