工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我不熟悉 CCS 的使用。 安装后(CCS9.0.1.00004_win64)、我想从 SDK 下载并安装示例程序(v:3.20.00.06)。
开始下载后,将弹出一个确认窗口:... 这将在:c:\ti...中安装未定义的-v:3.20.00.06
然后、它似乎会安装整个 SDK (几分钟)
之后,当尝试导入 IDE 时,会出现一个窗口,提示我使用“安装到桌面”按钮(我以前执行过此操作):
当我尝试安装任何其他示例时、将重复相同的过程。 在 C:\ti 中、我可以看到 simplelink_msp432p4_sdk_3_20_00_06文件夹下载正确。
CCS 在成功下载后似乎失去了下载程序的链接(如上面显示的消息“...”中所示) 这将在:c:\ti..."中安装未定义的-v:3.20.00.06
我尝试重新安装所有组件,但没有任何变化。
有人有什么想法吗?
谢谢、致以诚挚的问候
Klaus