This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1310:关于"Stack Usage"视图中的颜色

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804659/ccs-launchxl-cc1310-regarding-color-in-stack-usage-view

器件型号:LAUNCHXL-CC1310

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI 团队:

如下所示、为任务堆栈设置1024字节的任务。

如下图所示、为其堆栈配置了1024 的任务仅使用368字节(约39%)。

但是、它显示为黄色。  

请告诉我颜色的含义和颜色类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    黄色表示使用的空间量超过80%。 它下面的任何内容都应该是绿色的。

    如果将鼠标指针悬停在黄色栏上、弹出窗口会显示什么信息?

    例如:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki