This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC2650:CCS v9中的 CC2650 Launchpad 项目0

Guru**** 2535400 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/805005/ccs-launchxl-cc2650-cc2650-launchpad-project-0-in-ccs-v9

器件型号:LAUNCHXL-CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 CCS v9、无法通过 Resource Explorer 导入项目0。 我找不到任何启用 Resource Explorer 经典的选项、因此我非常不了解如何继续。 我尝试安装了 BLE 堆栈并尝试导入一个简单的外设项目、但当我尝试调试时、最终没有任何反应、我无法获得任何结果。 当我尝试使用 CCS v6并导入项目0时、也会发生同样的情况。 在控制台上的最终输出中、当我刻录代码时"重置电路板"、Launchpad 上的红色指示灯亮起、之后什么也不会发生。 我在这一点上非常绝望,并将感谢任何形式的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    CCSv9.0和更高版本中不存在 Resource Explorer Classic。

    但是、您可以通过项目导入向导从 BLE 堆栈和 SimpleLink Academy 导入示例。

    但是、我可能会坚持使用该器件的较旧版本的 CCS。   

    您提到您现在正在尝试 CCSv6。  CCSv6.1.3、CCSv6.2.0……?   

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、感谢您回复我的查询。 我现在能够将项目导入 CCS。 我已经尝试过 CCS v9和 CCS v6.2、但仍然面临一个问题。 我可以构建 Ble 项目、当我刻录它时、它会停留在无限循环 b/w 两行上。 我没有对代码进行任何更改、因此我不知道这是为什么发生的。 我已经尝试过其他代码、例如 I2C 或引脚中断、这些代码工作正常、但任何代码(包括 BLE)都会卡在相同的两行上。 是否有任何想法、可能是什么原因导致了这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Abhishek、

    我将邀请 BLE 专家来提供帮助。

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abhishek、
    请仅使用为您使用的 SDK 推荐的 CCS 版本。 有关详细信息、请参阅版本说明。