请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-CC2650 工具/软件:Code Composer Studio
我正在使用 CCS v9、无法通过 Resource Explorer 导入项目0。 我找不到任何启用 Resource Explorer 经典的选项、因此我非常不了解如何继续。 我尝试安装了 BLE 堆栈并尝试导入一个简单的外设项目、但当我尝试调试时、最终没有任何反应、我无法获得任何结果。 当我尝试使用 CCS v6并导入项目0时、也会发生同样的情况。 在控制台上的最终输出中、当我刻录代码时"重置电路板"、Launchpad 上的红色指示灯亮起、之后什么也不会发生。 我在这一点上非常绝望,并将感谢任何形式的帮助。