This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC1352R1:Code Composer Studio™︎论坛

Guru**** 2552190 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, LAUNCHXL-CC1352R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/804258/ccs-launchxl-cc1352r1-code-composer-studio-forum

器件型号:LAUNCHXL-CC1352R1
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

1、LauchXL 板(其中两块)开箱即用、运行良好:我能够通过从我的 Android 手机连接到板来测试蓝牙 Project Zero、如页面(开箱即用实验)中所述:

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=ADuSIrFg2kUHlTd9Kp0MqQ__pTTHBmu__LATEST

然后、我想尝试一下页面中描述的 Zigbee Project Zero。 我使用 Unifash 清除两个板上的现有固件、并加载协调器和终端设备固件。

http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AIHpFUnGAZPCyIyMVNwlJA__pTTHBmu__LATEST

但是 、我在使用 PuTTY 连接到任一电路板时遇到了问题。 因此、我尝试将固件恢复为出厂设置(使用右侧按钮和复位按钮)。 我还尝试从闪存 ble5stack projectzero 的 hex 文件  

C:\ti\simplelink_cc13x2_26x2_sdk_3_10_00_53\source\ti\ble5stack\hexfiles\cc13x2r1\ble5_project_zero_cc13x2p_app_FlashROM_Release_unsecure.hex。

但 Android 应用似乎不会将 LaunchPad 识别为 BLE 设备。  我怀疑 Zigbee Project Zero 9 (Step 0)指令中的固件擦除步骤可能已经擦除了尚未擦除的 KETet 固件扇区。

如何将电路板设置为其出厂设置、以便开箱即用的蓝牙 ProjectZero 工作?

谢谢、

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、
    我将此主题分配给一位专家进行评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    Uniflash 清除程序可能会擦除执行出厂复位的代码部分。

    要使用 BLE Project Zero 对 AIAN 器件进行编程,请按照低功耗蓝牙基础知识实验室( dev.ti.com/.../node )中的步骤进行操作。

    BTW、请仔细检查芯片的芯片版本。 链接的资源仅支持芯片版本 E。有关更多信息、请参阅常见问题解答博文。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marie 提供的解决方案没有解决我的问题。

    要重现,

    1.我购买了一款全新的电路板(LaunchXL-CC1352R1)。 电路板背面的白色贴纸显示 Rev 0.4.0 FW:1.60RC1、1752

    2.我尝试通过 SimpleLink Android 应用连接到电路板。 该应用程序识别了 ProjectZero 设备、所有测试均成功。

    3.我按照 Marie H 建议的低功耗蓝牙基础知识实验室链接中的步骤操作。我最后看到了以下屏幕。 在调试这两个项目后、固件不再响应 Android 应用程序 即使我将其保持在调试模式(而不是按下复位按钮并从闪存运行程序)、它也会失败。 我随附 CCS 屏幕截图:

      

    一些事实、观察结果和可能的线索:

    我正在运行 code composer 9.0.1

    2.当我在调试模式下启动片外程序时、CCS 告诉我需要更新电路板上的调试器固件、然后再继续。  

    3.加载程序时,板边缘的红色 LED 指示灯呈稳定红色亮起。

    加载完成后,执行不会进入 main()函数并停止。

    实验链接是26x2的、但我使用了13x2r 文件夹、因为这是我的板。

    Uniflash 具有以下有关该板的信息:

    请告诉我是否可以提供更多信息。 我的目标是使 xigbee 项目0正常工作、但闪存甚至工厂代码似乎也存在一些问题。 因此、我会犹豫是否尝试其他任何东西。 我现在有三个板我已经损坏了、但也有第四个未打开的同一套件箱、以防您希望我尝试其他任何东西。

    感谢您的热情。

    Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SimpleLink CC13x2 SDK v2.30成功!