This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC3200-LAUNCHXL:由于 RTOS 配置中存在一些错误、无法在 CCS 中执行基本示例程序

Guru**** 2530100 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801497/ccs-cc3200-launchxl-unable-to-execute-the-basic-example-programs-in-ccs-due-to-some-errors-in-the-rtos-config

器件型号:CC3200-LAUNCHXL
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

与线程相关的问题。。。 我将面临完全相同的错误代码... 我插入了 显示的错误代码。 此外、先前建议中提供的更改 RTSC 配置中某些配置属性的可能解决方案不可用...我已为该 too...please 帮助插入图片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将此内容重定向给对 TI-RTOS 本身比我更了解的人、但与此同时、您是否想发送完整的控制台文本? 您的第一个屏幕截图表明、突出显示的行上方有一个更长的问题列表。

    您可以使用控制台视图工具栏上的第四个按钮将日志保存到.txt 文件中。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、Rafael、

    很抱歉耽误你的回答、

    我不知道发生了什么神奇、现在它都正常工作 、我设法构建了所有文件并对其进行调试。

    调试成功、没有任何错误、但现在我还面临其他问题、

    我无法在 Teraterm 终端上查看输出。

    我已经将 TeraTerm 终端设置为确切的端口并将波特率设置为115200、但当我在调试代码后运行程序时、 TeraTerm 以及在建立连接后应闪烁的电路板都没有更改

    我将随附屏幕截图供您参考

    希望您能帮忙!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还会附上确切的控制台输出代码供您参考

    TI.SYSBIOS.family.ARM.m3/Hwi:第1095行:E_hardFault:Forced
    TI.SYSBIOS.family.ARM.m3/Hwi:第1172行:E_BUSFault:PRECISERR:立即总线故障、确切的已知地址、地址:4000d018
    在 PC = 0x2000fbbc 的后台线程中发生异常。
    内核0:ThreadType_Main 中发生异常。
    主名称:main(),句柄:0x0。
    主堆栈基地址:0x2002e000。
    主堆栈大小:0x2000。
    R0 = 0x4000d000 R8 = 0x00000000
    R1 = 0x04c4b400 R9 = 0x00000000
    R2 = 0x0001c200 R10 = 0x00000000
    R3 = 0x00000060 R11 = 0x00000000
    R4 = 0x00000000 R12 = 0x20013551
    R5 = 0x00000000 SP (R13)= 0x2002ffc8
    R6 = 0x00000000 LR (R14)= 0x2000dd19
    R7 = 0x20030000 PC (R15)= 0x2000fbc
    PSR = 0x21000000
    ICSR = 0x00400803
    MMFSR = 0x00
    BFSR = 0x82
    UFSR = 0x0000
    HFSR = 0x40000000
    DFSR = 0x0000000A
    MMAR = 0x4000d018
    BFAR = 0x4000d018
    AFSR = 0x00000000
    正在终止执行...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    观看此培训/演示。 它涵盖了调试例外情况: training.ti.com/debugging-common-application-issues-ti-rtos

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Todd!
    会对其进行研究
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Todd、
    我完全观看了您发送的视频、从我能理解的内容来看、如果我尝试实施" TI-RTOS 最低异常解码处理程序"、我可能会很幸运
    但问题是、我只是尝试执行一个示例程序、"WLAN 入门"是特定的、我无法找到 bin 文件以进行任何类型的更改
    希望你能帮忙:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会附上 ROV 显示内容的图片供您参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我最担心的是,我刚刚开始使用此板,甚至无法正确成功地执行示例代码,那么我将来如何能够成功地调试问题:(

    请务必参考某种链接或我可以了解的内容、这些内容更详细、更简短

    BTW:我完成了数据表、用户指南和编程人员指南... 我还不知道还有什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    异常上的调用堆栈是什么?

    您能否从 TI-RTOS 获得开箱即用的示例? 例如、驱动程序为空还是 UART Echo? 您使用的是什么板? TI LaunchPad 或您的定制硬件?

    如果无法正确运行开箱即用的示例、您使用的是 TI-RTOS 和 XDCtools 的哪个版本? 您使用的是什么编译器(和版本)?

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Todd、
    我能够使闪烁程序正常工作、而不是任何其他示例
    不管怎样、我继续使用另一台 PC、一切都很正常
    我使用的是32位 Windows 7、可能存在某种错误
    但是、无论如何、我继续使用另一台 PC、一切都在第一时间顺利完成
    无论如何、感谢您的再次光临
    我现在正在关闭此主题