This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS9应用程序中心不能正常工作

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR2355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/799407/ccs-ccs9-app-center-doesn-t-work

主题中讨论的其他器件:MSP430FR2355

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我正在尝试连接到 CCS9应用中心以安装 Grace 来配置 MSP430FR2355 (Launchpad)、但它无法连接。

我还尝试安装了版本8、但结果相同。

再次尝试阅读并尝试更改代理设置和外部浏览器、也没有执行任何操作。

在全部关闭防火墙和防病毒软件之前,它不会产生任何影响。

我正在使用 Windows10 pro。

有人能不能给我一些提示、我还能尝试什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nikola

    我们可以尝试帮助您使 App Center 正常工作、但遗憾的是、它不会帮助您使用 Grace。 Grace 不再是受支持的工具、也不适用于 CCSv9。 它的最新 CCS 版本是 CCSv6。 有一个独立版本、但它甚至更旧。 此外、Grace 不支持 FR2355。
    http://www.ti.com/tool/grace


    打开 App Center 时会显示什么消息?

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、感谢您的帮助。
    关于消息、没有看起来像正在进行的消息、但它是灰色的、就是这样。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    是否有任何其他使用互联网连接功能的工具?  

    1. 如果您从 Help (帮助)菜单中检查更新、该选项是否起作用?  
    2. 同样、如果您从"视图"菜单打开 Resource Explorer、它是否显示联机内容?

    他们访问不同的位置、以便帮助我们确定这是一般的可访问性问题还是特定位置的问题。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    1.是的、我可以更新。
    2.不,它甚至不起作用。

    BR、
    Nikola。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 由于更新检查和应用中心都访问一个网站上的文件夹、而 Resource Explorer 访问另一个网站上的某个位置、我本来会遇到相反的情况。

    Resource Explorer 日志可能会告诉我们一些信息。

    您能否查看下面的文件夹并压缩所有存在的日志文件。
    C:\Users\ \ti\tirex-localserver-3.7.0\logs

    此致、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它说:



    "邮票":"2019-05-07T22:01:22.405Z"、
    "优先级":"信息"、
    "设施":"守护程序"、
    "服务":"dinfra"、
    "args":[
    "忽略多个候选地址"、
    "Wi-Fi"、

    "地址":"192.168.50.50"、
    "网络掩码":"255.255.255.0 "、
    "系列":"IPv4"、
    "MAC":"0A:00:27:00:00:03"、
    "内部":错误

    ]
    }、


    这意味着什么。

    谢谢、
    N.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼科拉

    我与 Resource Explorer 团队分享了这一信息、但没有足够的资源来帮助了解正在发生的情况。  该文件夹中是否有任何较大的日志文件?

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    不,没有任何东西。

    BR、
    Nikola。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼科拉

    您能否发送 eclipse 日志? 它可能会有一些信息。 该小组感到惊讶的是、Resource Explorer 日志这么小。

    如果您可以尝试打开 Resource Explorer、则尝试打开 App Center。

    然后、如果您转到 Help 菜单并选择 CCS Support、则会打开一个对话框、其中显示正在收集的一些日志。 Eclipse 通常在默认情况下处于开启状态。 如果您单击底部的按钮、将会压缩日志。 如果您可以附加好的 zip 文件。

    此致、
    John