This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-CC26X2R1:CC26X2R1运行时硬故障:强制:BUSFAULT:IMPRECISERR 错误

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/801072/ccs-launchxl-cc26x2r1-cc26x2r1-run-time-hard-fault-forced-busfault-impreciserr-error

器件型号:LAUNCHXL-CC26X2R1

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试为 其中一个 I2C 从设备修改和运行 CC26X2R1的 I2C 的现有示例代码、但当我运行代码时、我遇到 硬故障:强制:BUSFAULT:IMPRECISERR 错误。 我对该器件非常陌生、我在论坛中搜索了错误、但没有获得太多信息来解决该错误。 因此、我在此附上代码段和 ROV 屏幕截图、如果有人知道如何解决此问题、请为我提供帮助。 谢谢你。

我使用的是 CCS8和 SDK 3_10_00_53

bool maxim_max30102_read_reg (uint8_t uch_addr、uint8_t * puch_data)
/**
*\brief 读取 MAX30102寄存器
*\par 详细信息
* 此函数读取 MAX30102寄存器
*
\param[in] uch_addr -寄存器地址
*\param[out] puch_data -存储寄存器数据的指针
*
\retval 在成功时为 true
*/
{
//char ch_i2c_data;
I2C_Params i2cParams;
I2C_Handle I2C;
I2C_Transaction i2cTransaction;

//ch_i2c_data=uch_addr;
//配置 I2C 参数。
i2C_Params_init (&i2cParams);

i2cTransaction.slaveAddress = I2C_WRITE_ADDR;
i2cTransaction.writeBuf =&uch_addr;
i2cTransaction.writeCount = 1;
i2cTransaction.readBuf = puch_data;
i2cTransaction.ReadCount = 1;

// Open I2C
i2c = I2C_open (Board_I2C_TMP、&i2cParams);

if (I2C_transfer (i2c、&i2cTransaction)
){
//关闭 I2C
I2C_Close (i2c);
返回 true;
}
否则
{
//关闭 I2C
I2C_Close (i2c);
返回 false;
}

void Spo2TestFunction()
{
Display_Handle 显示;
UART_Handle UART;
UART_Params uartParams;
uint8_t ucUartData="应用程序启动";

display_init();
GPIO_init();
I2C_init();

Maxim_max30102_read_reg (0xff,&ucReadData);

while (1)
{

}
}
int main (void)
{
pthread_t 线程;
pthread_attr_t attrs;
struct sched_param primParam;
内部 REC;

/*调用驱动程序初始化函数*/
Board_init();


/*使用默认值初始化属性结构*//
pthread_attr_init (&atttrs); //Dhananjay

/*设置优先级、分离状态和栈大小属性*//
priParam.sched_priority = 1; //Dhananjay
// retc = pthread_attr_setschedparam (&atttrs、&priParam);
// retc |= pthread_attr_setdetachstate (&atttrat、pthread_create_detached);
// retc |= pthread_atze_setstacksize (&s、REtattrs、ADSTACKtrack);
Spo2TestFunction();
如果(retc!= 0){
/*无法设置属性*/
while (1){}


// retc = pthread_create (&thread、&attrs、Spo2TestFunction、NULL);
如果(retc!= 0){
/* pthread_create()失败*/
while (1){}


// BIOS_start();

返回(0);
} 

e2e.ti.com/.../ROV-files.zip

此致、

Dhananjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验、此错误通常是由尝试访问程序要使用的存储器空间之外的存储器而引起的。

    这通常是由以下原因引起的:
    -一个零指针
    -堆栈溢出
    类似的、这会导致程序尝试仅使用随机数据访问一部分存储器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,您答对了,我通过为 Spo2TestFunction()创建一个任务来解决了这个问题。