工具/软件:Code Composer Studio
您好!
CCS 将占用 COM 端口、并且无法通过终端软件(e.q TeraTerm、Putty)。 它需要关闭 CCS、再重新启动它、COM 端口将被释放。 我不确定这种行为会发生什么情况。 您可以帮助检查它吗?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
CCS 将占用 COM 端口、并且无法通过终端软件(e.q TeraTerm、Putty)。 它需要关闭 CCS、再重新启动它、COM 端口将被释放。 我不确定这种行为会发生什么情况。 您可以帮助检查它吗?
谢谢。
[引用 user="user5970442"]是否可以共享调试步骤?
我复制了您在以下帖子中的步骤:
https://e2e.ti.com/support/tools/ccs/f/81/p/815446/3019676#3019676
唯一的区别是我没有遇到任何 COM 端口错误、因此我可以毫无问题地重复这些步骤。
您好 Ki、
您是否尝试调试 DSS 源代码? 我认为在调试 DSS 部件时会出现异常。 也许您可以按照以下步骤尝试此问题。
1.在某个位置设置断点以调试 DSS 源。
2.配置雷达并触发其工作(sensorStart)。
调试过程将在断点中停止。
4.等待一秒钟。 我不确定您需要等待的实际时间。
5.你会得到例外。
6.终止调试会话。
7.再次尝试对其进行调试,并检查 COM 端口状态。
谢谢。
C.W.
你(们)好
我已经在多个 Industrial Toolbox 3.4.0实验室中尝试了您建议的步骤。 COM 端口没有问题。 我唯一遇到的情况是、在遇到异常后、我通常需要重置电路板以使示例再次运行。 但我还不需要关闭 CCS 来释放 COM 端口。 它必须是您的机器所处的特定环境。 您是否已尝试将其他 USB 端口用于 USB 电缆? 您当前使用的是哪种 USB 端口(2.0? 3.0? 3.1?、它是否连接到 USB 集线器? 如果是、它是否已通电? 等)
谢谢
Ki
您能否尝试其他示例、如标准人员计数演示?
http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AINFSRMXfigu9F5ugfjB1A__VLyFKFf__LATEST
C.W. -我曾尝试在办公室的多台 PC 上复制此内容。 我还尝试在我的家用电脑上重现此问题。 我还没有能够再现这一问题。 GUI 每次都可以毫无问题地连接到 COM 端口。 我从不需要重新启动 CCS。
我已按照你的所有步骤操作。 我唯一没有提到的是、在终止调试会话并重新启动新调试会话后、我始终在连接内核之前执行系统复位。 如果我不执行系统复位、目标程序将无法成功运行。 系统复位后、它将正常运行。 我假设您也在执行系统复位。 如果没有、请尝试一下。 否则,很遗憾,我没有其他建议。
Ki
您好 Ki、
系统重置解决了此问题?
=>我认为答案是肯定的。 我已经尝试过三次这个问题。 调试会话终止后、我按下 NRST 按钮重新启动传感器板。 CCS 不占用 COM 端口。
如果您以前没有这样做、我很惊讶您能够再次运行该程序
=>在调试会话终止后、我拉出并推入充电器以重新启动传感器板。 CCS 占用 COM 端口。 我必须关闭 CSS 才能发布它。
此致、
C.W.
[引用 user="user5970442">=>我认为答案是肯定的。 我已经尝试过三次这个问题。 调试会话终止后、我按下 NRST 按钮重新启动传感器板。 CCS 不占用 COM 端口。
听起来很有希望。 系统复位是一个好主意。 我经常使用我的其他多核目标来实现这一点、从而使器件有一个良好的开端。
[报价用户="user5970442">=>在调试会话终止后、我拉出并推入充电器以重新启动传感器板。 CCS 占用 COM 端口。 我必须关闭 CSS 才能发布它。
事情是、仅执行下电上电并不总是足以满足我的要求。 有时程序无法成功运行(它立即命中异常并中止)。 在连接到目标之前执行系统复位似乎始终对我有效。
也就是说、即使在仅进行下电上电足够的情况下、我也从未遇到过 CCS 锁定 COM 端口的问题。 我们的环境之间可能还有一些其他差异、这些差异仅会导致您的 PC 上出现的问题。
在任何情况下、您都可以通过一个良好的顺序来解决最终的问题 系统复位肯定是比持续下电上电更可取的序列。 我将关闭此主题。
谢谢
Ki