工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经安装并使用 CCS V8 ( 版本:8.3.0.00009)的移植实用程序来移植之前创建的工程。
我怀疑它是在基于 Unix 的平台中构建的。
当尝试在成功的端口后构建工程时、 由于路径错误、我无法构建工程:
清洁
无法运行程序"make":启动失败
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已经安装并使用 CCS V8 ( 版本:8.3.0.00009)的移植实用程序来移植之前创建的工程。
我怀疑它是在基于 Unix 的平台中构建的。
当尝试在成功的端口后构建工程时、 由于路径错误、我无法构建工程:
在附加的工程中、编译命令设置为"make"。 这不是 CCS 工程的默认编译命令。 CCS 工程通常调用 gmake (该 gmake 包含在 CCS 中、因此它知道在哪里找到它)。 本页中提供了有关此功能的一些信息:
http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#changing-the-make-utility
在这种情况下、CCS 无法找到 make 实用程序、因此会显示错误消息。
如何将项目迁移到 CCS 8.3? 您是否只需导入已知可使用先前版本的 CCS 成功编译的现有工程?
您需要调查原始工程是打算将 make 用于编译、还是在迁移期间意外地将命令从 gmake 更改为 make。 如果是前者、则需要确保 make 实用程序位于系统路径中、以便 CCS 可以找到它。 如果是后者、我们可能需要查看原始工程、以便我们可以尝试了解编译命令为何在迁移期间发生更改。
Aarti 您好!
感谢您的响应和提供信息。 请找到附加的原始项目。
对项目历史了解不多。 已下载为启动文件。
我认为这是一个基于 Unix 的项目。 我使用 CCS v8导入了它。
我按照您提供的链接的建议更新了 make 文件目录。 我使用了没有选项的'c:\ti\ccsv8\gmake'。
我可以看到、它编译了文件并完成了编译器版本不同的警告、这是预期的。
但是、没有创建.out 文件。
在导入之前、请查找随附的原始项目文件。
再次感谢您的帮助和支持。
此致、
Ziggy、
使用您发送的项目文件、我可以将其导入到 CCS 7.4和8.3中、而不会出现任何问题。 在本例中、它没有将 gmake 命令转换为 make 命令。 这是我将原始工程导入到 CCS 8.3后的编译属性。
[引用 user="Zegeye Alemu1"]
我可以看到、它编译了文件并完成了编译器版本不同的警告、这是预期的。
但是、没有创建.out 文件。
[/报价]
看起来您处于正确的路径、现在我们需要弄清楚为什么不创建.out 文件。 是否在 Debug 目录中生成了任何其他文件?
由于我没有包含源文件的完整工程、因此无法验证编译的输出。 如果您能够与源代码共享完整项目、我可以查看。
Ziggy、
您是否收到了我朋友的请求电子邮件? 接受后、如果您在同一封电子邮件上单击我的 E2E 名称、它将带您进入一个页面、如果您单击"连接"、它将为您提供发送私人消息的选项。
此过程也在以下位置进行了说明: https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/693323