This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432P401R:将基于 Unix 的项目移植到 CCS

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811898/ccs-msp432p401r-porting-unix-based-project-onto-ccs

器件型号:MSP432P401R

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我已经安装并使用 CCS V8 ( 版本:8.3.0.00009)的移植实用程序来移植之前创建的工程。

我怀疑它是在基于 Unix 的平台中构建的。

当尝试在成功的端口后构建工程时、 由于路径错误、我无法构建工程:

15:13:31 ****配置的纯净构建用于项目 TransducerSimulatorPP ****
清洁
无法运行程序"make":启动失败
错误:在路径中找不到程序"make"
我已随此消息附加了项目文件。
请帮助解决此问题吗?
谢谢、此致、
Ziggye2e.ti.com/.../ccs_5F00_project.zip
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在附加的工程中、编译命令设置为"make"。 这不是 CCS 工程的默认编译命令。 CCS 工程通常调用 gmake (该 gmake 包含在 CCS 中、因此它知道在哪里找到它)。 本页中提供了有关此功能的一些信息:  
    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide/ccs_project-management.html#changing-the-make-utility

    在这种情况下、CCS 无法找到 make 实用程序、因此会显示错误消息。  

    如何将项目迁移到 CCS 8.3? 您是否只需导入已知可使用先前版本的 CCS 成功编译的现有工程?  

    您需要调查原始工程是打算将 make 用于编译、还是在迁移期间意外地将命令从 gmake 更改为 make。  如果是前者、则需要确保 make 实用程序位于系统路径中、以便 CCS 可以找到它。 如果是后者、我们可能需要查看原始工程、以便我们可以尝试了解编译命令为何在迁移期间发生更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti 您好!

    感谢您的响应和提供信息。 请找到附加的原始项目。

    对项目历史了解不多。 已下载为启动文件。

    我认为这是一个基于 Unix 的项目。 我使用 CCS v8导入了它。

    我按照您提供的链接的建议更新了 make 文件目录。 我使用了没有选项的'c:\ti\ccsv8\gmake'。

    我可以看到、它编译了文件并完成了编译器版本不同的警告、这是预期的。

    但是、没有创建.out 文件。

    在导入之前、请查找随附的原始项目文件。

    再次感谢您的帮助和支持。

    此致、

    Ziggye2e.ti.com/.../original_5F00_project.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您拥有的是原始项目的全部内容、还是还有源文件等内容? 我希望看到整个项目以及成功构建项目所需的所有来源/资源。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziggy、

    使用您发送的项目文件、我可以将其导入到 CCS 7.4和8.3中、而不会出现任何问题。 在本例中、它没有将 gmake 命令转换为 make 命令。 这是我将原始工程导入到 CCS 8.3后的编译属性。

    [引用 user="Zegeye Alemu1"]

    我可以看到、它编译了文件并完成了编译器版本不同的警告、这是预期的。

    但是、没有创建.out 文件。

    [/报价]

    看起来您处于正确的路径、现在我们需要弄清楚为什么不创建.out 文件。 是否在 Debug 目录中生成了任何其他文件?

    由于我没有包含源文件的完整工程、因此无法验证编译的输出。 如果您能够与源代码共享完整项目、我可以查看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti 您好!

    感谢您完成本练习。

    我可以与您分享该项目、但我附加的任何内容都可以用于所有内容、并且存在专有问题。

    我必须自己解决这个问题、如果有办法私下共享文件、请告诉我。

    再次感谢您的帮助。

    此致、

    Ziggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以与我私下共享文件。 如果将鼠标悬停在此主题中的用户 ID 上、则应该有一个选项向我发送私人消息。 您可以压缩项目并将其附加到私人邮件中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zegeye、

    由于我没有听到您的反馈,我假设您能够解决这个问题。 如果情况并非如此、如果您仍希望共享项目以便我们研究此问题、请随时向我发布回复和/或向我发送项目的私人消息。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Aarti、

    很抱歉缺席。 您知道。

    BTW、我悬停在您的 ID 上、我无法看到直接向您发送消息的选项。

    您的帮助将有助于快速解决此问题、我对此非常感激。

    请告诉我。

    谢谢、此致、

    Ziggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了一个朋友请求、您收到了吗? 接受后,您可以回复该邮件或启动新邮件以秘密发送给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aarti 您好!

    我无法向您发送私人消息。 我们不能这样做。

    谢谢、此致、

    Ziggy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziggy、

    您是否收到了我朋友的请求电子邮件? 接受后、如果您在同一封电子邮件上单击我的 E2E 名称、它将带您进入一个页面、如果您单击"连接"、它将为您提供发送私人消息的选项。  

    此过程也在以下位置进行了说明: https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/693323

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ziggy 您好、

    我正在跟进、看看您是否收到了我的朋友的请求和/或希望继续分享该项目供我们研究。 如果您现在不想继续进行此操作、我将继续并关闭此主题。 欢迎您以后随时回来、我们会再次接您。 谢谢!