This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:CCS v5.5中的工程正常,但可以#39;t 在 CCS v8.0中编译

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/815643/ccs-project-in-ccs-v5-5-is-ok-but-can-t-complied-in-ccs-v8-0

Thread 中讨论的其他器件:OMAPL138SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

   首先、请原谅我的糟糕表达式、我在使用 CCS v8.0时遇到一些问题、CCS v5.5中的旧工程(CPU 是 OMAPl138)可以成功完成、但当我尝试 其移植到 CCS v8.0时、它已完成失败

两个 CCS 中的组件差异为:

  CCS v5.0配置中的项目- XDC 3.25.3.72、C6000 Complier v7.3.0、SYS/BIOS 6.32.2.39;

  CCS v8.0配置中的项目- XDC 3.50.08.24_Core、C6000编译器 v7.3.0、SYS/BIOS 6.73.1.01;

  我参考 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__FUz-xrs__LATEST 在 CCS v8.0中配置我的项目、但 当我感到复杂时、我会遇到一些错误:

正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...

正在从 package/cfg/app_p674.cfg 配置 app.x674 ...
subdir_rules.mk:12:目标'Build-2039518111-InProc '的配方失败
错误:ti.sysbios.family.Settings:"c:/ti/bios_6_73_01_01/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs,第299行:ti.sysbios.family.Settings:ti.targets.C674不再受支持。 请改用 ti.targets.elf.c674。
JS:"c:/ti/bios_6_73_01_01/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs、第301行:错误:
   "C:/ti/bios_6_73_01_01/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs "、第91行
   "F:/Demo/ForCCSv5.5/Pjt/DspSubsystem/app.cfg,第11行
   "./package/cfg/app_p674.cfg,第183行
gmake.exe:***[package/cfg/app_p674.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-2039518111-InProC]错误1.
gmake:***没有使目标'build-2039518111'的规则,'configPkg/compiler.op'需要这些规则。
gmake:***没有使目标'build-2039518111'的规则,'configPkg/compiler.op'需要这些规则。
(笑声)
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

 请问我该怎么做? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 SYS/BIOS 6.50中、我们停止支持 COFF、仅支持 elf 格式。 您可以移动到 elf 或保持当前版本(或移动到6.50之前的版本)。

    在移动 SYS/BIOS 版本时、请查看版本注释以了解兼容性问题和错误修复。   对于6.50、我们具有以下内容  

    SYSBIOS-330 删除了对所有 C6x 目标的 COFF 支持

    并添加了错误消息(您看到的)。

    Todd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、ToddMullanix、

      感谢您的建议、我将比较 COFF 和 ELF 之间的差异以选择一种方式。