工具/软件:Code Composer Studio
您好!
首先、请原谅我的糟糕表达式、我在使用 CCS v8.0时遇到一些问题、CCS v5.5中的旧工程(CPU 是 OMAPl138)可以成功完成、但当我尝试 将其移植到 CCS v8.0时、它已完成失败
两个 CCS 中的组件差异为:
CCS v5.0配置中的项目- XDC 3.25.3.72、C6000 Complier v7.3.0、SYS/BIOS 6.32.2.39;
CCS v8.0配置中的项目- XDC 3.50.08.24_Core、C6000编译器 v7.3.0、SYS/BIOS 6.73.1.01;
我参考 http://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=AJRfIGmBSkp9naUDysxAFg__FUz-xrs__LATEST 在 CCS v8.0中配置我的项目、但 当我感到复杂时、我会遇到一些错误:
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
正在从 package/cfg/app_p674.cfg 配置 app.x674 ...
subdir_rules.mk:12:目标'Build-2039518111-InProc '的配方失败
错误:ti.sysbios.family.Settings:"c:/ti/bios_6_73_01_01/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs,第299行:ti.sysbios.family.Settings:ti.targets.C674不再受支持。 请改用 ti.targets.elf.c674。
JS:"c:/ti/bios_6_73_01_01/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs、第301行:错误:
"C:/ti/bios_6_73_01_01/packages/ti/sysbios/family/Settings.xs "、第91行
"F:/Demo/ForCCSv5.5/Pjt/DspSubsystem/app.cfg,第11行
"./package/cfg/app_p674.cfg,第183行
gmake.exe:***[package/cfg/app_p674.xdl]错误1.
JS:"c:/ti/xdctools_3_50_08_24_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-2039518111-InProC]错误1.
gmake:***没有使目标'build-2039518111'的规则,'configPkg/compiler.op'需要这些规则。
gmake:***没有使目标'build-2039518111'的规则,'configPkg/compiler.op'需要这些规则。
(笑声)
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。
请问我该怎么做? 谢谢你。