This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CODECOMPOSER:CCS/codecoser

Guru**** 2244830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/810171/ccs-codecomposer-ccs-codecomposer

器件型号:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

我已配置 google 驱动器来备份我的所有 CCS 项目。  最近、我从 google 驱动器下载了一个项目、并尝试再次导入到 CCS 中。  它不工作。  当我从 google 驱动器下载时、该项目被压缩、 一些文件 (如.ccsproject )被另存为_ccsproject .xml。  因此、我在 命令提示符下将_ccsproject.xml 重命名为.ccsproject。  但 CCS 仍然无法识别该文件、也无法导入。  有没有解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    [引用 user="Ramesh Muruganantam"]但 CCS 仍然无法识别此文件
    你为什么这么说?

    项目文件夹包含其他.xyz 文件。 您是否检查了这些文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ramesh Muruganantam 说:
    因此我在 命令提示符下将_ccsproject.xml 重命名为.ccsproject。  但 CCS 仍然无法识别该文件、也无法导入。  是否有任何解决方案?[/quot]

    CCS 将其识别为 CCS 工程需要三个文件:.ccsproject、.cproject 和.project。 确保所有三项都存在并正确命名。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我重命名了这3个文件、但它不起作用。  然后、我只从 Google 驱动器直接下载并保存了这些文件。  它发挥了作用。  文件名仅在我们下载 zip 文件所在的完整文件夹时才会更改。

    此致、

    Ramesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    必须采取其他一些措施来阻止正确的导入。 如果您可以提供生成的 zip 文件、我可以查看一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我可以解决下载 .ccsproject、.cproject 和.project 的问题。 文件。  只需附加生成的 zip 文件即可进行审阅。

    此致、

    Rameshe2e.ti.com/.../uart_5F00_echo_2D00_20190621T035709Z_2D00_001.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Ramesh Muruganantam">我可以解决下载 .ccsproject、.cproject 和.project 时出现的问题。 文件。  [/报价]

    很高兴听到它正在工作。

    Ramesh Muruganantam 说:
    只需附加生成的 zip 文件进行审核即可。

    谢谢。 我将文件重命名如下:

    这会导致所附 zip 文件中的内容:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/81/uart_5F00_echo.zip

    然后将其导入到 CCS 中。

    我不知道为什么您的剩余尝试失败了。 您可以尝试使用上述 zip 文件来查看是否可以导入这些文件。

    谢谢

    Ki