工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我是 I2S 协议的初学者,我有一些澄清;
我使用具有3个引脚的 I2S 音频麦克风 SPH0645LM4H、并使用它们通过 I2S 与 CC3220MODASF 建立连接:
DOUT 连接 到引脚64 SD0。
LRLC 连接 到引脚63 WS。
BCLK 连接 到引脚53 SCK。
我使用 I2S 的默认参数配置、当我检查这些参数时、我发现第一个参数是采样频率= 1000、这意味着该值是什么? SPH0645LM4H 的数据表指出"过采样率固定为64、因此 WS 信号必须为 BCLK/64并与 BCLK 同步。 支持1.024MHz 至4.096MHz 的时钟频率,因此通过更改时钟可以实现16KHz 至64KHz 的采样率” 如何将其转换为 I2S 配置中的参数?
我想连续读取 SPH0645LM4H 麦克风中的音频信号、但我没有一个示例可以帮助我 连续提取信号。
谢谢。
此致。