This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:读取 I2S SPH0645LM4H 采用 CC3220MODASF 的音频信号

Guru**** 2587085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/811736/ccs-read-audio-signal-form-i2s-sph0645lm4h-usong-cc3220modasf

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我是 I2S 协议的初学者,我有一些澄清;

我使用具有3个引脚的 I2S 音频麦克风 SPH0645LM4H、并使用它们通过 I2S 与 CC3220MODASF 建立连接:

DOUT 连接 到引脚64 SD0。

LRLC 连接 到引脚63 WS。

BCLK 连接 到引脚53 SCK。

我使用 I2S 的默认参数配置、当我检查这些参数时、我发现第一个参数是采样频率= 1000、这意味着该值是什么?  SPH0645LM4H 的数据表指出"过采样率固定为64、因此 WS 信号必须为 BCLK/64并与 BCLK 同步。 支持1.024MHz 至4.096MHz 的时钟频率,因此通过更改时钟可以实现16KHz 至64KHz 的采样率”  如何将其转换为 I2S 配置中的参数?

我想连续读取 SPH0645LM4H 麦克风中的音频信号、但我没有一个示例可以帮助我 连续提取信号。

谢谢。

此致。