Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE
工具/软件:TI C/C++编译器
我将一个 BLDC 三相266 VDC 电机直接连接到3600 rpm 发生器、我希望使用 TMDSHVMTRINSPIN 驱动器运行它。 此驱动程序是否在该速度下无传感器工作(由于发电机输出处于该速度、我只需要3600 rpm 时的最大扭矩)、或者我是否需要此驱动程序包中未包含的其他硬件或软件。 我将使用500 VDC 电源为驱动器供电、但根据我对您的驱动器的研究、它只能处理350 VDC、我不确定是否足以实现所需的转速。 请告诉我该应用的工作方向、谢谢!