This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMDSHVMTRINSPIN:TMDSHVMTRINSPIN

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSHVMTRINSPIN, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/807585/compiler-tmdshvmtrinspin-tmdshvmtrinspin

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN
主题中讨论的其他器件: MOTORWARE

工具/软件:TI C/C++编译器

我将一个 BLDC 三相266 VDC 电机直接连接到3600 rpm 发生器、我希望使用 TMDSHVMTRINSPIN 驱动器运行它。 此驱动程序是否在该速度下无传感器工作(由于发电机输出处于该速度、我只需要3600 rpm 时的最大扭矩)、或者我是否需要此驱动程序包中未包含的其他硬件或软件。 我将使用500 VDC 电源为驱动器供电、但根据我对您的驱动器的研究、它只能处理350 VDC、我不确定是否足以实现所需的转速。 请告诉我该应用的工作方向、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以通过以下链接下载 MotorWare、并按照实验指南识别和旋转电机。
    www.ti.com/.../motorware

    如前所述、TMDSHVMTRINSPIN 可支持1.5kW/350Vdc、因此最大速度取决于电机规格。例如额定功率、额定速度、输入电压和电机上的负载。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白你的观点。 此电机不能以这种方式使用、因此、实现此项目的最佳方法可能是购买此套件并进行实验。 在266 VDC 且可能为3安培时、该电机可能无法用于该发电机。 此时、我不确定负载如何影响它、即使我可以实现3600 rpm。 我知道、处理任何负载都需要最大扭矩。 你怎么看?    

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述。 这取决于电机的规格、该套件可支持高达10A 的最大电流、但您需要确保该套件可支持电机的额定电压和最大电压。 如果直流总线电压对电机来说不够、BEMF 常数将限制最大速度。