This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:在 CCS9中将.out 转换为.hex 的问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/809034/ccs-issue-of-out-converted-to-hex-in-ccs9

工具/软件:Code Composer Studio

在从.out flie 转换到.bin 文件期间、客户使用用户定义的.hcf 将 CCS3.3中.out 的某些内容转换为.hex、但无法使用 CCS9进行编译。 您对此问题有什么想法/解决方案吗? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aki、

    要查找十六进制实用程序、您需要传入该实用程序的路径。  我想这样做:

    "${CG_TOOL_ROOT}/bin/hex2000

    同样、您需要根据位置将位置传递到 HCA 文件。  如果它位于项目的根目录中、则可以使用${PROJECT_ROOT}

    此致、

    John