This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
在使用 CCStudio 8设置 Docker 映像时 、我最终使用无效的用户 ID 运行。 当然,这是愚蠢的,我已经纠正了这一点,不再得到赛格威。 但是、我认为 segfault 是不正确的响应、因此这是本问题报告。 我是从 Python 脚本启动的、这里是回溯、其中包括运行的命令。
回溯(最近一次调用最后一次): 文件"viv/Scripts/grided"、第11行、在中 load_entry_point ('grided"、'console_scripts'、'gride')() File "/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、line 764、in __call__ 在 main 中返回 self.main (* args、** kwargs)文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第717行 RV = self.invoke(ctx) 文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第1137行、在调用中 返回_process_result (sub_ctx.command.invoke(sub_ctx) )文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第956行、在调用中 在 调用中返回 ctx.invoke(self.callback、**ctx.params)文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第555行 在 内部版本中返回 callback (* args、** kwargs)文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/ccstudiodss/cli.py、第147行 project_name=project_name、 文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/ccstudiodss/api.py、第143行、构建中 check=True、 文件"/usr/lib/python3.7/subprocess.py、第487行、正在运行 output=stdout、stderr=stderr) subprocess.CalledProcessError:命令'['/opt/ti/ccsv8/eclipse/ccstudio、'-noSplash'、'-data'、'/tmp/ccstudiodss/58079794b04287c7676aeb212bc1f1b9567a10548b5843fc734de79acd25d5db/workspace、'-application'、 'com.ti.ccstudio.apps.projectImport'、'-ccs.location'、'/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID、'-ccs.renameTo'、'gride']'与一起死亡 。
谢谢、
-Kyle
我忘记了、如果有任何用途、这里是内核转储的堆栈跟踪。 没有调试符号,所以... 但是、如果您无法轻松地自行重新创建、可能仍有一些事情需要做。
https://gist.github.com/altendky/814f29459f7d21f332706d32b117d80b