This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CCStudio:在 Linux 中以无效用户 ID 运行时出现 CCStudio 8.3段故障

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/808840/ccs-ccstudio-ccstudio-8-3-segfaults-when-run-with-invalid-user-id-in-linux

器件型号:CCStudio

工具/软件:Code Composer Studio

在使用 CCStudio 8设置 Docker 映像时 、我最终使用无效的用户 ID 运行。  当然,这是愚蠢的,我已经纠正了这一点,不再得到赛格威。  但是、我认为 segfault 是不正确的响应、因此这是本问题报告。  我是从 Python 脚本启动的、这里是回溯、其中包括运行的命令。

回溯(最近一次调用最后一次):
文件"viv/Scripts/grided"、第11行、在中 
load_entry_point ('grided"、'console_scripts'、'gride')()
File "/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、line 764、in __call__
在
main 中返回 self.main (* args、** kwargs)文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第717行
RV = self.invoke(ctx)
文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第1137行、在调用中
返回_process_result (sub_ctx.command.invoke(sub_ctx)
)文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第956行、在调用中
在
调用中返回 ctx.invoke(self.callback、**ctx.params)文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/click/core.py、第555行
在
内部版本中返回 callback (* args、** kwargs)文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/ccstudiodss/cli.py、第147行
project_name=project_name、
文件"/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID/venv/lib/python3.7/site-packages/ccstudiodss/api.py、第143行、构建中
check=True、
文件"/usr/lib/python3.7/subprocess.py、第487行、正在运行
output=stdout、stderr=stderr)
subprocess.CalledProcessError:命令'['/opt/ti/ccsv8/eclipse/ccstudio、'-noSplash'、'-data'、'/tmp/ccstudiodss/58079794b04287c7676aeb212bc1f1b9567a10548b5843fc734de79acd25d5db/workspace、'-application'、 'com.ti.ccstudio.apps.projectImport'、'-ccs.location'、'/opt/bitnami/jenkins/jenkins_home/workspace/GRID、'-ccs.renameTo'、'gride']'与一起死亡 。 

谢谢、

-Kyle

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kyle。 无论在何种情况下、我们都不想分割故障。 了解触发它的原因很有用、这样我们就可以在将来防范它

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我忘记了、如果有任何用途、这里是内核转储的堆栈跟踪。  没有调试符号,所以...  但是、如果您无法轻松地自行重新创建、可能仍有一些事情需要做。

    https://gist.github.com/altendky/814f29459f7d21f332706d32b117d80b