This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/AM3359:EtherCAT 应用中的 Thread

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/807312/ccs-am3359-thread-in-ethercat-application

器件型号:AM3359
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好。

我想在 EtherCAT 应用(tiscappl.c)中创建一个线程。 您是否有可在我的应用中使用的示例代码?

1.我在 ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.07.02\protocol\EtherCAT_SLAVE \ecat_appl\am335x_app.cfg 中添加了以下内容

================================================================================
VAR 设置= xdc.useModule ("ti.sysbios.posix.Settings");
settings.supportsMutexPriority = true;

task.enableIdleTask = true;
================================================================================


2.我在 ti\PRU-ICSS-ETHERCAT_Slave_01.00.07.02\protocol\EtherCAT_SLAV\ecat_appl\EcatStack\tiscapppl.c 中添加了以下内容
================================================================================
#include
================================================================================


3.当我尝试构建时,会出现以下错误。


4.我参考了以下 URL:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/SYS/BIOS_POSIX_Thread_(pthread)_Support

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您是否有任何需要使用 pthread 的原因? 您可以在 tutils.c 中添加与下面的 LEDtask 类似的另一个任务(TI-RTOS 中的线程)

    TaskP_Params_init (&taskParams);
    taskParams.priority = 4;
    taskParams.stacksize = 1512*TIESC_task_stack_size_mUL;
    ledTaskHnle= TaskP_create (LEDtask、&taskParams);

    有关 TI-RTOS 中线程类型的详细信息、请参见 Bios_User_guide.pdf 中的\ti\BIOS_6_75_02_00\docs

    此致、
    Garrett